Other Parts Discussed in Thread: DLP3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLP3010
尊敬的专家:
我们正在围绕 DLP3010 设计用于医疗设备的投影系统。 我们需要来自 894nm VCSEL 阵列的相当大的功率传输。 DMD 处的电流冲击平均辐照度为~500mW/cm^2(一个脉冲 30%占空比光)。 我在数据表中看到、对于超过 800nm 的任何波长、建议的限值为 10mW/cm^2、但对于 410-800nm、建议的限值在 26.1W/cm^2 时大得多。
您能否预测/计算 DMD 在 894nm 波长下的最大功率?
此致、
旋转木马