部件号: TMS320C6745
尊敬的团队:
我们是工程教育培训师套件的制造商、已经开发了基于 DSP320C6745CPTPD4 处理器的 DSP 开发套件。 对于程序加载和调试、我们使用 XDS100v2 JTAG 仿真器。
最近、我们收到了在电路板上使用的 DSP320C6745DPTPD4 器件、而不是 DSP320C6745CPTPD4。
将处理器替换为 DSP320C6745DPTPD4 后、我们在尝试连接和调试目标时遇到以下错误:
“C674x_0:连接到目标时出错:(错误–6305)PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真包 9.6.0.00172)“
为了验证该问题、我们在同一电路板上用原始 DSP320C6745CPTPD4 替换了 DSP320D6745DPTPD4、确保系统正常工作、而不会出现任何调试或连接问题。
我们非常感谢您帮助了解这些器件型号之间的差异、以及有关如何在 DSP320C6745DPTPD4器件上成功连接和运行程序的指导。
感谢您的支持。 我们期待您的答复。
谢谢、
Snehal