This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR:访问衍射效率计算器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1654838/dmd-diffraction-efficiency-calculator-access-to-the-diffraction-efficiency-calculator

部件号: DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR

如何使用 DMD 衍射效率计算器? 我昨天创建了一个 TI 账户、但还没有权限使用计算器。

感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julia、

    申请通过此 DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR 页面下载后、应可安装 DMD 衍射效率计算器。 您将需要使用您的 TI.com 账户登录并通过填写表单来申请。

    如果这不起作用、请告知。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aaron、

    现在它是有效的! 谢谢!

    我使用该计算器来查看不同照明角度下效率如何变化。 在大约 24°时可达到最大效率。 我还计算了不同照明角度的闪度数。 结果是满足闪焰条件的照明角度不同、因此效率处于最大值 (45°、60°、...)。  

    为什么会得到不同的结果?

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julia、

    根据所测试的器件、像素倾斜角可能会有所不同、这使得最大效率是微镜倾斜的两倍(见数据表)。

    闪焰条件就是微镜产生衍射阶数的最大效率反射角。 您可以有多个 照明角度来满足火焰条件。

    该计算器可以帮助找到这些条件、您可以扫描多个不同的角度以找出光学角度和微镜倾斜角的组合。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    为什么在最大值下、衍射效率仅为微镜倾斜角的两倍? 而不是每一个角度,满足了开朗的条件?

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julia、

    我们的数字微镜 (DMD) 是因像素及其倾斜度而产生的衍射光栅。 这些像素仅倾斜到 2 种不同的状态-“打开“或“关闭“。

    在闪焰条件下可以看到衍射阶数。

    此致、

    Aaron