This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:如何更改低于1423 mA 的 LED 电流!

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLP4710, DLPC3439, DLPA3000, DLPDLCR4710EVM-G2, CSD17501Q5A, DLPDLCR3010EVM-G2, DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1069452/dlpdlcr4710evm-g2-how-i-can-change-led-current-below-1423-ma

部件号:DLPDLCR4710EVM-G2
“线程”中讨论的其它部件:测试DLPA3005DLP4710DLPC3439DLPA3000CSD17501Q5ADLPDLCR3010EVM-G2DLPDLCR2000EVM

您好,

我想将 dlp4710evm-g2的 LED 电流降低到1423ma 以下,但在 DLP 光圈中,我被更改了下面的1423ma 的 LED 电流,然后单击“设置”按钮,它没有被设置,当我单击“获取”按钮时,其值更改为1423ma。

我在高级模式下测试了这一点,但当更改了 RGB LED 电流的值并将0写入所有这些值 时,单击写入按钮,它没有设置,当我单击读取按钮时,其值更改为91。

有没有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    欢迎参加 DLP 论坛,感谢您对 DLP 技术的关注。

    您的观察是正确的,这是根据 EVM 设计的 LED 电流的下限。  您无法在低电流下操作。 这主要是由于以下原因造成的:

    1. DLP4710EVM-G2使用 DLPA3005进行电源管理和光驱。  请参阅 DLPA3005数据表(第12页,电气特性), 最小 LED 电流为1安培。

    2. EVM 的 LED 驱动电路设计用于驱动最大16安培(绿色和蓝色)和12安培(簧片)的 LED 电流。 当照明系统的工作 能力低于最大能力的10%时,通常会出现非线性问题。

    由于上述原因, 当最小安全值更改为零或低值时,系统对该最小安全值具有公开权限。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这意味着没有任何解决方案?

    请告诉我一个解决方案(任何解决方案!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    很抱歉,EVM 不能满足您的要求。  以下是您的选项:

    1.设计符合您要求的定制板。 您 将需要一个新的光学引擎,该引擎具有 LED 以如此低的电流运行。

    2.根据需要修改 TI EVM。 它将要求:

    • 修改 LED 驱动电路的低电流。 这将是一项重大的硬件变更
    • 更换为可操作低电流的 LED;如果您决定使用较小尺寸的 LED (很可能)使其在更小的范围内工作。  由于光学引擎中使用的 Flyweye 是为更大尺寸的 DMD 设计的,因此可能存在亮度和颜色均匀性问题。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果 参考 DLPA3005数据表(第12页,电气特性), 最小 LED 电流为1安培。

    如何控制低于1A 的 LED 电流?

    我可以做什么改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    正如 Vivek 已经提到 的,需要对定制驱动板进行更改,并考虑哪些方面。 由于 您无法满足受支持的 DLPA3005的最低要求,因此您可能需要设计一个自定义 LED 驱动器板才能控制它。  

    请您详细说明为什么要将当前级别设置为0?  

    此致,

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我没有明确的目标,但这对我来说是一个有吸引力的挑战!

     如果我理解正确،您说我必须更换 dpa3005并使用另一个 LED 驱动器。 但我认为 dlp4710,dlpc3439和 alpa3005是家庭成员,我不能对这些家庭的任何部分进行挑战,他们彼此合作。 是真的吗? 因此,我如何才能为家庭的一部分人提供帮助,请为我解释一下。  

    您可以发送一个示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    DLPC3439产品页面 (DLPDLCR470EVM-G2上的控制 器)列出了兼容注释,这些注释表明控制器也可以与 DLPA3000一起配置使用。 此 PMIC 驱动的电流更少(低至300 mA),但不会驱动至0mA。 将电流驱动到更低的位置是不可取的,实际上是不可能的。

    请记住,这将需要进行重大的重新设计,并需要新固件才能获得 DLPDLCR4710EVM-G2的支持。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅 DLPA3000数据表(第12页,电气特性), 最小 LED 电流为0.3安,但最大 LED 电流为6A! 这对我来说不是很好。

    如果我有两个电阻:

    1-40米欧姆

    2- 9米欧姆+ RDS 最大 csd17501q5a MOSFET = 11.9米欧姆

    当 MOSFET 开启时,我有40m 与9m 和2.9m 系列(11.9m Ω)平行,总电阻器有9.171 m Ω

    当 MOSFET 关闭时,我有40m Ω

    所以在正常情况下=>开关打开,所以我有1到16A

    在低电流条件下=>开关关闭,所以我有0.19A 到3.75A

    根据  dpa3005数据表第44页中的 LED 电流公式,情况是否正确? 我可以这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    您能否阐明您正在尝试通过各种 LED 电流实现的目标? DLPA3005和您为应用选择的 LED 需要注意一些事项。

    DLPA3005适用于高功率应用。 因此,在典型应用中,需要最大电流。 在典型应用中,rlim 在操作过程中应保持恒定。 如果限制器保持较小,则可能有多种 LED 电流。

    在正常操作期间,也可以将 LED 电流驱动到0。 您可以向控制器发出 I2C 命令,请参阅软件编程器指南第100页,网址为 :https://www.ti.com/lit/ug/dlpu035/dlpu035.pdf。  

    谢谢你,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我用轻型飞机应用程序和该应用程序的高级模式检查了这一点。

    它不能这样做,这些寄存器的值不少于91!

    另一方面,在第44页的 dlpa3005数据表中,LED 电流值定义的最小值为0x51,该值等于大约1A LED 电流,因此如何将其设置为低于0x51?

    您的意思是,如果我直接通过 i2c 指令 dlpc3439 (例如通过主板上的 MSP430)将此寄存器的值设置为零,则该值将被应用?

    假设电流控制寄存器的值不能小于91,我打算将一个电阻器和 MOSFET 系列的一个分支与主电阻器并行化,以便两个分支的并行产物等于电流9毫欧姆, 但当我想通过关闭 MOSFET 来降低电流时,我实际上会增加电阻的值,以混淆电流测量中的 dlpa3005,并感觉电流大于1A,并将电流降至1A 以下!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    为了澄清我以前的建议,我要向您显示的 i2c 命令是 RGB LED enable 命令(i2c 操作代码0x52)。 您可以关闭 LED,并获得~0电流。 此 i2c 命令独立于您命令控制器的 LED 电流 DAC 值(i2c 操作代码0x54)。

    对你来说,这是一个有趣的主意。 我需要与我们的 PMIC 硬件专家就您的预期应用进行沟通。 请允许我们花几天时间研究雪莉酒,并提出一份答复。  

    谢谢你,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    发生什么事了?

    今天我去了  

    今天,通过 MSP430,我将 dlpc3439寄存器设置为直接小于0x5b,以确保限制不是来自 Windows 下的软件,Windows 下的软件直接来自 dlpc3439本身,并且不允许电流值小于0x5b。

    我的想法(最后一个帖子)是否可行,不是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    能否 确认您所引用的写入值0x5b 的寄存器是写入 RGB LED 电流(54h)寄存器?

    请参阅 DLPA3005数据表第26页中的以下说明,了解限制对限制电阻器的电流限制依赖性,以及至少需要5%的 LED_MAX 的工作范围。

    我建议您等待硬件的确认。 如果 您的解决方案已获得硬件专家的确认,请在下面找到我的建议。

    关于您提出的转换 MOSFET 并增加有效阻抗以控制低电流的解决方案。 您应确保在切换时必须根据新的生效 rlim 值正确设置当前级别寄存器。  

    此致,

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关于54小时的地址,我确认是的

     至于开关关闭后寄存器值的变化,你说的是正确的, 我只是不知道是否可以同时执行这两项操作,以便在照明设置中不使用步进模式的情况下进行此更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    我对你的最后一个问题有些困惑。 您提到的“步骤模式”是什么?

    正如 Akhil 在其帖子中指出的那样,除了 PMIC 的电流限制外,建议输出的 LED 电流不得低于最大 LED 电流的5%。 坦率地说,我们通常建议允许至少10%的最小间隙以避免任何 SNR 问题。

    我们将报告进一步调查的结果。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    您建议的设计是扩大 PMIC 范围的可行方法。 但是,有一些警告:

    1. 在更改限制值之前,必须关闭照明块(在 PMIC 上)。 这意味着您需要切换 PROJ_ON 以使照明块稳定。 投影仪正在运行时,不能更改光兰。
    2. rlim 扁平封装电阻器在 PCB 上有多个触点,请参阅工具页上的技术文档,了解您所使用的任何 EVM,您将看到 rlim_K 标记在几个不同的位置。 请记住,围绕这一问题的设计非常复杂,我们将提供非常有限的支持,而不是我们为我们的参考设计提供的支持。
    3. 您选择的 MOSFET 和 RPIM 必须能够处理高电流。 无论您的产品有何种规格,请确保提供正确的电流处理能力。   

    除此之外,DLPC3439不允许您使用 RGB LED Current 命令(54h)达到0x0000。 这是控制器的一个限制,不能更改。

    谢谢你,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为什么 LED 亮起时无法切换林? 如果我关闭 LED,然后更改电阻器开关的位置,然后再次打开 LED,这会导致图像闪烁,这是不有趣的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    这是 DLPA300x 系统的一个限制。 必须先关闭照明块,然后才能更换限制器以确保可靠的操作。

    谢谢你,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请详细解释这一问题,因为在我看来,改变林姆等同于改变主导电流。 随着 LED 电流的突然变化,控制电路会快速反应并重新稳定电流。

    那么,为什么在工作时很难改变林中的林中林? (系统不会以任何方式打开电路,电阻器的两个平行分支中只有一个通过 MOSFET 进入或离开电路)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    如上一份答复所述,这是 DLPA300x 系统的一个限制。 对于低亮度应用,您可能对我们的 DLPDLCR2000EVM 或 DLPDLCR3010EVM-G2感兴趣。  

    谢谢你,

    克里斯