“线程”中讨论的其它部件:测试, DLPA3005, DLP4710, DLPC3439, DLPA3000, CSD17501Q5A, DLPDLCR3010EVM-G2, DLPDLCR2000EVM
您好,
我想将 dlp4710evm-g2的 LED 电流降低到1423ma 以下,但在 DLP 光圈中,我被更改了下面的1423ma 的 LED 电流,然后单击“设置”按钮,它没有被设置,当我单击“获取”按钮时,其值更改为1423ma。
我在高级模式下测试了这一点,但当更改了 RGB LED 电流的值并将0写入所有这些值 时,单击写入按钮,它没有设置,当我单击读取按钮时,其值更改为91。
有没有解决方案?