This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP160CP:波长响应

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP160CP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1070840/dlp160cp-wavelength-respond

部件号:DLP160CP

你好!

DLP160中后视镜的波长响应是多少?
 您是否有从0,3µm 到10µm 的频谱图?

祝您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托尔·斯基尔莫,您好!

    DLP160 DMD 系列适用于涉及可见光的显示应用。 您正在研究此 DMD 的任何特定应用程序吗?

    谢谢你,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托尔·斯基尔莫,您好!

    我已找到有关您问题的更多信息。

    DLP160CP 在可见光上的反射率为~89%。 有关 NIR 或紫外线应用,请访问我们的光控制芯片组: https://www.ti.com/dlp-chip/advanced-light-control/overview.html。  

    谢谢你,

    克里斯