This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC350:关于对 DLPC350的 I2C 访问

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1068750/dlpc350-about-i2c-access-of-dlpc350

部件号:DLPC350

您好,Austin,Akhil 或 TI 专家

我还有一个关于“I2C_BUSY GPIO”的问题。
请回答每个问题。

(1)所有命令的信号是否都发生变化?
答案→
(2)您是否知道最短和最长的忙时间?
答案→
(3)您能告诉我命令的忙时随命令的设置内容而变化很大吗?
答案→
(4)关于“2.4.3.1节”中“繁忙比特”的读数,在上一个答案中,“I2C_BUSY GPIO”是
我听说这是不相干的。 那么我们是否需要同时考虑这两个方面? 如果可能,哪项更准确?
答案→

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德

    请允许我们的团队在几个工作日 内对此进行调查,我们将在下周中回复您。

    谢谢你,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯,奥斯汀,阿基勒或 TI 专家

    添加有关“I2C_BUSY GPIO”的问题。

    (5)默认固件是否启用了“I2C_BUSY GPIO”?
    如果有效,则设置哪个 GPIO?
    答案→
    (6)我看到了 DLPC350的 EVM (LC4500EVM)的电路图。
    我在 I2C 等连接器中找不到与“I2C_BUSY GPIO”对应的引脚。
    请举一个 EVM 评估示例。
    答案→

    感谢您的确认。
    (1)-(6)我们正在等待您下周的回复。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    团队正在研究这些问题,下周将与您联系。  

    感谢您的耐心等待。

    此致,

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)所有命令的信号是否都发生变化?
    Akhil →如果通过信号引用 I2C_BUSY GPIO。此信号指示控制器是否已准备好处理下一个命令。 这取决于命令操作 及其执行时间。


    (2)您是否知道最短和最长的忙时间?
    如果有任何实际限制,Akhil→ć 将再次对此进行讨论。


    (3)您能告诉我命令的忙时随命令的设置内容而变化很大吗?
    Akhil→因为繁忙时间取决于命令的执行 ,理想情况下,每个命令的执行时间不是动态的。因此,我们不能确定按时间波动会给您带来什么意思。 然后,您可以再次使用具有不同命令长度的 I2C0从读/写命令来查看繁忙位持续时间,该时间根据通信长度而有所不同。


    (4)关于“2.4.3.1节”中“繁忙比特”的读数,在上一个答案中,“I2C_BUSY GPIO”是
    我听说这是不相干的。 那么我们是否需要同时考虑这两个方面? 如果可能,哪项更准确?
    Akhil→ I2C_BUSY GPIO -表示命令已处理或未处理。 某些命令支持的繁忙位是检查该操作的状态,该操作需要使用该命令按请求完成。 ID 您对命令执行是否已完成感兴趣,是否成功,您可以使用 I2C_BUSY GPIO 级别,否则,如果您想了解该特定操作的状态,您可以阅读状态位以了解。 简而言之,这是不必要的,因为您不需要对两者都进行监控。

    (5)默认固件是否启用了“I2C_BUSY GPIO”?
    如果有效,则设置哪个 GPIO?
    Akhil→ć 将不得不检查并再次检查。 根据使用情况,您可以使用这些问候语在.ini 文件 
    “Peripherals.I2CBUSYGPIO 启用”中设置 ,以启用/禁用 I 2C 占线引脚功能, 而“Peripherals.I2CBUSYGPIO 启用”参数用于为此功能选择特定的 GPIO 引脚。 此参数的有效 GPIO 编号为:14,15,20,21,25,27, 第28,29,33,34,35, 36.


    (6)我看到了 DLPC350的 EVM (LC4500EVM)的电路图。
    我在 I2C 等连接器中找不到与“I2C_BUSY GPIO”对应的引脚。
    请举一个 EVM 评估示例。
    Akhil→您可以使用 EVM 上的系统板连接器执行此操作

    此致,

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akhil 或 TI 专家

    谢谢。
    关于问题(1),(3),(4)和(6)的答案
    我现在明白了。

    再次检查(2)和(5)。

    (2)您是否知道最短和最长的忙时间?
    如果有任何实际限制,Akhil→ć 将再次对此进行讨论。
    无法在当前设备中连接 Tak→I2C_BUSY GPIO。
    这是有原因的。
    我知道,“第2.4.3.1节”中使用的命令可以由响应命令中的“繁忙位”处理。
    但是,我们不知道其他命令的繁忙时间,我们希望实施一个考虑到最大繁忙时间的软件加权系统。
    作为一个答案的例子,我希望得到一个答案,例如,如果我在发出命令后实施100毫秒的等待时间,这是可以的。
    请确认吗?
    答案→

    (5)默认固件是否启用了“I2C_BUSY GPIO”?
    如果有效,则设置哪个 GPIO?
    Akhil→ć 将不得不检查并再次检查。 根据使用情况,您可以使用这些问候语在.ini 文件“Peripherals.I2CBUSYGPIO 启用”中设置,以启用/禁用 I 2C 占线引脚功能,而“Peripherals.I2CBUSYGPIO 启用”参数用于为此功能选择特定的 GPIO 引脚。 此参数的有效 GPIO 编号为:14,15,20,21,25,27, 第28,29,33,34,35, 36.
    德克→我明白如何设置它。
    请检查并回答默认固件设置状态。
    答案→

    特别是,我希望尽快对问题(2)作出明确的答复。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德山

    感谢您的最新更新。 我们将在下周之前就未决问题向您咨询。

    此致,

    马亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    (2)您是否知道最短和最长的忙时间?
    如果有任何实际限制,Akhil→ć 将再次对此进行讨论。
    无法在当前设备中连接 Tak→I2C_BUSY GPIO。
    这是有原因的。
    我知道,“第2.4.3.1节”中使用的命令可以由响应命令中的“繁忙位”处理。
    但是,我们不知道其他命令的繁忙时间,我们希望实施一个考虑到最大繁忙时间的软件加权系统。
    作为一个答案的例子,我希望得到一个答案,例如,如果我在发出命令后实施100毫秒的等待时间,这是可以的。
    请确认吗?
    Akhil→未设置最大忙时限制。 使用100毫秒 就足够了

    (5)默认固件是否启用了“I2C_BUSY GPIO”?
    如果有效,则设置哪个 GPIO?
    Akhil→ć 将不得不检查并再次检查。 根据使用情况,您可以使用这些问候语在.ini 文件“Peripherals.I2CBUSYGPIO 启用”中设置,以启用/禁用 I 2C 占线引脚功能,而“Peripherals.I2CBUSYGPIO 启用”参数用于为此功能选择特定的 GPIO 引脚。 此参数的有效 GPIO 编号为:14,15,20,21,25,27, 第28,29,33,34,35, 36.
    德克→我明白如何设置它。
    请检查并回答默认固件设置状态。
    默认情况下,Akhil →未启用 I2C_BUSING_GPIO 实现,并且未选择 GPIO,因为您可以看到应用默认解决方案时生成的.ini  

     外围设备.I2CBUSYGPIO 启用0x0;
    外围设备。I2CBUSYGPIO 选择0x0;

    此致,

    Akhil