This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:查询与 DLP4500NIR DMD 相关的解决方案

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1070514/dlp4500nir-inquiry-about-the-solution-associated-with-dlp4500nir-dmd

部件号:DLP4500NIR

大家好,团队

我想购买 我们自己的 THz-TDS 中集成的 DLP4500NIR DMD,以实现空间光调制,用于我们的下一步研究。 我们的泵送激光器的波长为800 nm。

我们需要一个模块(包括  DLP4500NIR DMD 和相关控制器)来适应我们的800纳米照明源。 但似乎没有合适的解决方案或 EVM 来满足我们在您的网站上的特定需求。  

因此,我想知道您是否可以提供定制的解决方案,或者是否有一些第三方解决方案与我们的需求兼容。

谢谢,

沙毒素