https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1068858/dlp9000x-dlp9000x-evb
部件号:DLP9000X您好,
我正在设计一个与 DLP9000X 配合使用的电路。 我的原理图基于 TI EVB 原理图(随附)。
在这些原理图上, 有一些电路用于 DLP9000X 的断电过程。
我的问题是:
1.我正在尝试了解 VOFFSET,VRESET,VBIAS 的每个离散电路的电源在第4页上关闭(我在这些电路中圈出)。
1.1声控发射
1.1.1在正常模式下,EN_OFFSET 为“1”,因此 Q3 =在这种情况下,Q2 =关闭,Q1也关闭=> VOFFSET 正常工作
1.1.2断电时...EN_OFFSET 为“0” ,因此 Q3 =关,这会导致 Q2 =开,从而导致 Q1 =开=> VOFFSET 被 D1齐纳二极管绑定到3.3V? 直到断电?
1.2 VRESET
1.2.1在正常模式下,EN_OFFSET 为“1”,VRESET 为电源(每个原理图为10V)....问题4是否关闭?! 还有 Q5,Q6 ...等:正常运行。
1.1.2断电时...EN_OFFSET 为“0” ,因此 Q4=开(? 不确定我是否理解为什么) 哪些结果会导致 Q6=ON,从而导致 Q5=ON => VRESET 与 GND 关联?
1.3维也纳国际标准组织。
1.1.1在正常模式下,EN_OFFSET 为'1',因此 Q9=开,导致 Q8=关,因此 Q7也关闭=> VBIAS 工作正常
1.1.2断电时...EN_OFFSET 为“0” ,因此 Q9=OFF 导致 Q8=ON,因此 Q7=ON => VBIAS 绑定到 GND?
2.基于上述。 我想知道为什么我需要这样的晶体管? 2N2222仅以 T.H 形式存在。尝试选择其他 SMT 我发现 收集器-基本电压 VCBO 为60 V,发射器-基本电压 VEBO 为6V
确定 T.H 封装...为什么选择这些数字。我提出的原因是,每一个晶体管的成本大约为5美元...因此,整个断电解决方案估计每块板大约为20到30美元...听起来不合理