请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPDLCR230NPEVM “线程”中讨论的其它部件:DLP230NP, DLPC3436
您好,
目前,我们正在测试 dlp230np EVM。
让我们感到困惑的是 DLP 图像处理的工作原理。 请注意,我们已经收到了 dlp4500lc 和 dlp3100lc,以关闭图像处理。 但是,我们在使用 dlp230np 的同时,会尽量减少图像处理的影响。 更具体地说,我们要做的是通过监视不同强度(或亮度)的单个像素的显示方式来减轻图像处理的影响—这是通过同步摄像头捕获投影仪的输出来完成的。 我们假设,无论输入源的直方图如何,实际像素强度和输入源中的像素强度之间应该有一对一的对应关系。 我认为这可能是正确的。 换言之,我们正在尝试通过使用某种类型的1D LUT 函数以及每个像素的强度作为输入来减轻图像处理的影响。 您认为我们的方法正确吗? 或者,减轻图像处理影响的最佳方法是什么?
谢谢你