This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:通过 Cypress CY7C65215在 Linux 上通过 I2C 进行通信

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3479, DLPC-API

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1067510/dlp4710evm-lc-communication-over-i2c-via-cypress-cy7c65215-on-linux

部件号:DLP4710EVM-LC
线程中讨论的其他部件:DLP4710DLPC3479CypressDLPC-API

您好,
我正在尝试在 Linux 系统上对 Wintech Pro4710模块进行编程。
投影仪使用由两个 DLPC3479芯片控制的 dlp4710 DMD 芯片。
我使用 USB 电缆通过 Cypress Cy7c6521532LTXI USB 双通道桥接芯片建立 I2C 通信。
I2C 端口使用 Cypress API 成功打开,但设备不响应任何其他功能/命令。
DLPC3479的命令根据提供的 DLPC3479数据表执行,如下所示:
下面是代码片段。

但我没有收到投影仪的任何响应。

谁能指导我在哪里出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anish,

    欢迎参加 TI E2E 论坛,并感谢大家对 DLP 技术的关注。 请尝试查看您是否能够通过 DLP-DLC GUI (https://www.ti.com/tool/DLPDLC-GUI) 和 DLPC-API (https://www.ti.com/tool/DLPC-API)与 EVM 通信

    此致,

    马亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马亚克,

    我能够通过可用于 Windows 的 GUI 与 EVM 通信。 DLPC-API 似乎仅支持 Windows 系统(根据包含 windows.h 标头的示例代码)。API 文件中使用的标头表示它仅在 DLPC654x 和 DLPC754x 控制器上工作。  我尝试使用 Linux 系统上 API 库中的示例代码,但该示例代码与 EVM 模块没有通信。 是否有专门针对 Linux 系统的替代 API?

    此致,

    安妮什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anish,

    遗憾的是,没有为 Linux 开发的 DLP API。

    如果 您正在寻找替代方案,此 e2e 帖子可能对您有用。 特别是,它将指向 Cypress Linux SDK。

    此致,

    奥斯汀