This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:铁氧体磁珠信息

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433, TIDA-080003, DLP3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1067782/dlpc3433-ferrite-bead-information

部件号:DLPC3433
“线程”中讨论的其它部件: Tida-080003DLP3010

在 DLPC3433数据表(修订版 E)第10.1节中,它提到了选择铁氧体磁珠的标准

   

 

我在 DLP3010参考设计(Tida-080003_dlp3010evm_lc_displayboard_RevB)中注意到,所用铁氧体磁珠的部件号与100MHz 时只有80ohm 的磁珠相对应

    https://www.murata.com/en-us/products/productdata/8796740059166/ENFA0018.pdf 

哪项建议正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,摩根,

    欢迎参加 TI E2E 论坛,并感谢大家对 DLP 技术的关注。  我们将调查此案例。

    我还有其他一些问题:

    您是否遇到过与 PLL 相关的任何噪音问题?

     TI EVM 或定制电路板上是否出现问题? 如果是,这是什么?

    谢谢你,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在定制板上确实发生了问题(使用与 EVM 相同的铁氧体磁珠部件号),但问题可能与此有关,也可能与此无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,摩根,

    列出的 EVM 部件是当前在 TI EVM 中使用的部件。 如果存在铁氧体磁珠问题,则与数据表中的规格匹配应有所帮助。

    谢谢你,

    约翰