请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPC3433 “线程”中讨论的其它部件: Tida-080003, DLP3010
在 DLPC3433数据表(修订版 E)第10.1节中,它提到了选择铁氧体磁珠的标准
我在 DLP3010参考设计(Tida-080003_dlp3010evm_lc_displayboard_RevB)中注意到,所用铁氧体磁珠的部件号与100MHz 时只有80ohm 的磁珠相对应
https://www.murata.com/en-us/products/productdata/8796740059166/ENFA0018.pdf
哪项建议正确?