This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:回复"DLP5530PGUQ1EVM:无法激活和#39;Display'模式"

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530PGUQ1EVM, DLP5531-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1072858/dlp5530pguq1evm-reply-to-dlp5530pguq1evm-cannot-activate-display-mode

部件号:DLP5530PGUQ1EVM
《线程: 测试》(DLP5531-Q1)中讨论的其他部件

这与线程“DLP5530PGUQ1EVM:无法从2021年11月激活“Display”模式有关。 作为回话,我回复了一封电子邮件,该电子邮件告诉我对我的问题的答复,而不是回到论坛并在此处发布...

Ross Schneider 要求屏幕截图显示系统信息页面:

我希望这能提供所有必要的信息。

此致,

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 您好-

    让我首先复制上一个主题中的信息:  

    “前不久,我购买了一个 DLP5530PGUQ1EVM。 不幸的是,投影时我无法在屏幕上获得图像,因此我想寻求您的帮助。
    每次尝试在“显示模式”或“校准模式”下使用投影仪时,都会收到错误信息。 (图像1)[错误代码0xD7]
    此外,我无法通过“闪存程序”菜单插入图片来重置闪存,因为我无法以*.img 或*.bin 格式保存图片。 来自互联网的第三方文件也不起作用。
    因此,大多数函数都灰显,因此无法使用。 (图2)

    您是否有替代方案或解决方案?”

    我怀疑闪存的启动设置可能与您的设置的启动条件不匹配。 为了测试这一理论,我建议您尝试对所附的.img 文件进行编程。 即使在待机状态下,您也应该能够执行 Flash 程序。

    e2e.ti.com/.../InitialDLPFirmware_5F00_SW6_5F00_entireexceptcaldata_5F00_20220127.img

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ross,
    感谢您的回复! 我们尝试了这种方法和这种方法。 正如您所说的,我们可以进行 Flash 程序,但系统休息失败,错误代码与尝试切换至显示模式时相同。  请参阅随附的屏幕截图:



    如果您需要其他信息或问题的屏幕截图,请告诉我。

    此致,
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 您好-

    我怀疑这是您的安装程序启动配置的问题。 您计划如何将视频内容驱动到 EVM? 您是否使用 PC 发送 HDMI 视频内容? 如果是,我们可以配置固件以初始化到1152x576 HDMI 输入。

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗斯,

    正确的是,我们将 EVM 连接到 PC,并希望使用 HDMI 视频输入。
    使用 HDMI 输入的过程听起来不错!

    此致,
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 您好-  

    要更改视频初始化设置,需要执行几个步骤重新编程闪存。

    1)首先,您需要保存系统预加载的固件。 固件最关键的部分是白点校准数据,该数据存储了有关调光范围内 RGB 设置的信息。 要保存此固件:

    1. 导航至“Flash Program”页面。
    2. 导航至“读取闪存”选项卡。
    3. 从下拉菜单中选择“整个闪存”。 在“保存文件路径”下,在本地 PC 上的整个位置显示一个新的文件名,例如“预加载的固件”DLP5530PGUQ1EVM-XXX_EntireFlash.img,其中 XXX 是光学引擎上的条上找到的序列号。  
    4. 单击“读取闪存”按钮。 此读取过程可能需要几分钟时间。 请注意,此步骤不需要此文件,但请务必保留此文件,以备将来需要恢复到原始配置时使用。
    5. 选择"校准数据"。  在“保存文件路径”下,在您的本地 PC 上完成一个位置,指明新的文件名,如“预装固件”DLP5530PGUQ1EVM-XXX_CalDataOnly",其中 XXX 是光学引擎上的条上找到的序列号。
    6. 单击“读取闪存”按钮。 此读取过程只需几秒钟。

    2)接下来,您需要对具有新初始化设置的新闪存进行编程:

    1. 导航至“Flash Program”页面。
    2. 导航至“Program Flash”(程序闪存)选项卡。
    3. 对于“图像文件”,请使用保存到本地 PC 的新初始化设置打开此新闪存:
      1. e2e.ti.com/.../FlashImage_5F00_HUD_5F00_MediumRed_5F00_HDMIwDelay.bin
    4. 单击“Flash Program”(刷新程序)按钮。 此过程可能需要几分钟时间。

    3)最后,您需要重新编程 校准数据,以便光学引擎保持适当的调光设置。

    1. 导航至“Flash Program”页面。
    2. 导航至“Program  Flash”(程序闪存)选项卡。
    3. 对于“映像文件”,请打开上面步骤1中保存的固件,标题为“Pre-loaded_Firmware_DLP5530PGUQ1EVM-XXX_CalDataOnly"
    4. 单击“Flash Program”(刷新程序)按钮。 此过程只需几秒钟。

    开机/从重置恢复时,系统现在默认为1152x576的 HDMI 输入分辨率。 当 DLPC230通电时,此新固件实际上会延迟,从而使 PC 能够识别 EVM 上的 EDID 设置,从而配置图形卡以开始输出适当的分辨率。  

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ross,

    我们成功地完成了这三个步骤,PC 确实可以识别出具有指定分辨率的输出。
    但是,我们仍然处于待机模式,因为每次我们尝试切换到显示模式时都会出现“无法完成系统重置”错误,就像我在2月3日发送的屏幕截图中所显示的那样。
    您对此问题还有什么想法吗?

    此致,
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大卫-

    为您的斗争道歉。 我正在与同事核实此错误消息的可能原因。  

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,大卫,我有同样的问题,你现在可以进入显示模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ross,

    您是否有解决此问题的方法?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大卫-

    很抱歉,我们无法单独使用这些信息诊断问题。 请给我发送“错误历史记录”的屏幕截图

    此外,如果您愿意,我可以设置电话会议来解决此问题。 如果您愿意,请告诉我。

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:尹志照

    很抱歉,我们无法单独使用这些信息诊断问题。 请给我发送“错误历史记录”的屏幕截图

    此外,如果您愿意,我可以设置电话会议来解决此问题。 如果您愿意,请告诉我。

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ross,谢谢你的回复。请看下面我的屏幕截图。我认为 电话会议对我来说很不方便,因为时差问题。因为 我和 David,有同样的问题,所以我认为你可以先联系 David。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ross,

    我有 DLP5531-Q1 EVM,我想通过 DLPC230控制程序点亮前照灯。

    我有很多问题
    ①when 我打开电源,红色指示灯(D8)亮起,是正常还是故障状态?
    ②is 如果我要照亮前照灯,必须先进入“显示”模式?
    ③i 已多次检查硬件连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    殷您好-

    本页是 DLP5530PGUQ1EVM 的帖子,该 EVM 支持 HUD 应用。 对于 DLP5531-Q1和前照灯应用,请使用另一个 E2E 螺纹。

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ross,
    感谢您的回复! 明天我们将为您提供错误历史记录。 除此之外,我认为,电话会议确实可能有助于更快地找出我们一方的任何错误。 您最早可以在哪种情况下使用? 您的时区是什么? 我们在德国,这意味着 CET 或 UTC+1。
    下一个问题是视频通话软件。 对于我们而言,Skype for Business 是理想之选,因为 Zoom 不符合我们的 IT 安全准则。

    此致,
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ross,

    下面是错误历史记录,如承诺的那样。 上周,我们开始遇到偶尔出现的连接问题,这些问题记录为错误代码636。 其余是系统无法完全执行重置,这是由选择显示或校准模式或 GUI 右下角的实际重置按钮触发的。



    希望这能有所帮助。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大卫-

    此错误历史记录表明 DLPC230和 DMD 之间存在连接问题。 这通常是物理连接问题,其中 DMD 未正确安装在 PCB 的插槽中。 您是否能够让双手靠近 DMD 以尝试确认牢固的机械/电气连接? 您可能需要拧下散热器的螺钉。 如果你有任何运气,请告诉我。

    同时,我看到了您关于电话会议的消息。 我将通过电子邮件单独联系。

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ross,
    您说得对,解决连接错误636确实是一个物理连接问题。 这一个问题现在已经解决了。
    但是,错误215仍然存在,因此我将回复您的电子邮件。

    此致,
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大卫-  

    现在我们已通过电子邮件连接,我们可以继续在那里进行调试。

    谢谢,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅此主题以了解此问题的解决方案。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1057168/dlp5530pguq1evm-cannot-activate-display-mode

    此线程将关闭,因为该解决方案已与客户一起解决。  

    谢谢,

    陈志龙