《线程: 测试》(DLP5531-Q1)中讨论的其他部件
这与线程“DLP5530PGUQ1EVM:无法从2021年11月激活“Display”模式有关。 作为回话,我回复了一封电子邮件,该电子邮件告诉我对我的问题的答复,而不是回到论坛并在此处发布...
Ross Schneider 要求屏幕截图显示系统信息页面:
我希望这能提供所有必要的信息。
此致,
大卫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这与线程“DLP5530PGUQ1EVM:无法从2021年11月激活“Display”模式有关。 作为回话,我回复了一封电子邮件,该电子邮件告诉我对我的问题的答复,而不是回到论坛并在此处发布...
Ross Schneider 要求屏幕截图显示系统信息页面:
我希望这能提供所有必要的信息。
此致,
大卫
David 您好-
让我首先复制上一个主题中的信息:
“前不久,我购买了一个 DLP5530PGUQ1EVM。 不幸的是,投影时我无法在屏幕上获得图像,因此我想寻求您的帮助。
每次尝试在“显示模式”或“校准模式”下使用投影仪时,都会收到错误信息。 (图像1)[错误代码0xD7]
此外,我无法通过“闪存程序”菜单插入图片来重置闪存,因为我无法以*.img 或*.bin 格式保存图片。 来自互联网的第三方文件也不起作用。
因此,大多数函数都灰显,因此无法使用。 (图2)
您是否有替代方案或解决方案?”
我怀疑闪存的启动设置可能与您的设置的启动条件不匹配。 为了测试这一理论,我建议您尝试对所附的.img 文件进行编程。 即使在待机状态下,您也应该能够执行 Flash 程序。
e2e.ti.com/.../InitialDLPFirmware_5F00_SW6_5F00_entireexceptcaldata_5F00_20220127.img
此致,
罗斯
David 您好-
要更改视频初始化设置,需要执行几个步骤重新编程闪存。
1)首先,您需要保存系统预加载的固件。 固件最关键的部分是白点校准数据,该数据存储了有关调光范围内 RGB 设置的信息。 要保存此固件:
2)接下来,您需要对具有新初始化设置的新闪存进行编程:
3)最后,您需要重新编程 校准数据,以便光学引擎保持适当的调光设置。
开机/从重置恢复时,系统现在默认为1152x576的 HDMI 输入分辨率。 当 DLPC230通电时,此新固件实际上会延迟,从而使 PC 能够识别 EVM 上的 EDID 设置,从而配置图形卡以开始输出适当的分辨率。
此致,
罗斯
你好 Ross,
感谢您的回复! 明天我们将为您提供错误历史记录。 除此之外,我认为,电话会议确实可能有助于更快地找出我们一方的任何错误。 您最早可以在哪种情况下使用? 您的时区是什么? 我们在德国,这意味着 CET 或 UTC+1。
下一个问题是视频通话软件。 对于我们而言,Skype for Business 是理想之选,因为 Zoom 不符合我们的 IT 安全准则。
此致,
大卫
您好,
请参阅此主题以了解此问题的解决方案。
此线程将关闭,因为该解决方案已与客户一起解决。
谢谢,
陈志龙