This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900REF-SW:由于找不到 MSVCR100.dll,Windows 10上的 DLPC900REF-SW 新安装将无法启动

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900REF-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1073030/dlpc900ref-sw-dlpc900ref-sw-new-install-on-windows-10-will-not-start-because-msvcr100-dll-is-not-found

部件号:DLPC900REF-SW

您好,

我正在迁移到新计算机以控制我的 DMD DLP 6500。 我现在使用的是运行 Windows 10 Enterprise 版本10.0.19042 Build 19042的 Lenovo ThinkStation。 我正在尝试从 https://www.ti.com/tool/DLPC900REF-SW 重新安装 GUI 软件

(1)在首次安装软件并尝试启动软件后,我收到一个弹出消息框,显示错误“The code execution cannot proceed because MSVCR100.dll was not found (由于找不到 MSVCR100.dll,代码执行无法继续)”。 重新安装程序可能会解决此问题。” 这对我来说表明,该软件没有找到 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable。

(2)我从 https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170上卸载了 DLPC900REF-SW,并安装了 x64版本的 Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1。 接下来我重新安装了 DLPC900REF-SW。 但是,我仍然收到相同的错误。

(3)在“DLPC900REF-GUI.exe”可执行文件所在的目录中,我确实可以看到 MSVCR100.dll 不存在。 我尝试将 C:\Windows/System32中的 MSVCR100.dll 复制到与“DLPC900REF-GUI.exe”相同的目录下。出现新错误“The application was unable to start correctly (0xc000007b)(应用程序无法正确启动[0xc000007b])”。 单击确定关闭应用程序"。

是否有人可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然这是一个32位应用程序? 以下内容解决了我的问题:

    (1)卸载 DLPC900REF-SW

    (2)安装 x86版 Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1

    (3)重新安装 DLPC900REF-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈和发布解决方案。

    此致,

    马特