This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230NP:首次开机后模块未显示启动屏幕

Guru**** 2573555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1072451/dlp230np-module-not-showing-start-screen-after-first-power-on

部件号:DLP230NP

尊敬的 TI 支持:

我订购了上述评估模块。 当我第一次连接合适的电源时,没有发生任何事情。 我已经有了其中一个模块,因此我知道,模块在初始启动后会显示标准启动屏幕。 由于此输出丢失,无法连接,我认为收到了一个损坏的模块。 请告诉我如何获得一个工作模块。

感谢您的帮助,
卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lukas,

    如果此 EVM 是刚购买的,但未启动,请查看保修并联系 TI 客户支持以开始 您的退货流程。

    您可以在退货请求 TT 中使用此 E2E 帖子。

    谢谢你,

    克里斯