This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3310EVM:更换光学器件

Guru**** 656470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1071912/dlpdlcr3310evm-replace-optics

部件号:DLPDLCR3310EVM

大家好,团队

寻求一些信息

短焦距离约为10 - 13厘米,是否有任何兼容的光学器件? 可以更换它吗?

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark 您好,

    欢迎参加 DLP 论坛,感谢您对 DLP 技术的关注。

    [引用 userid="392210" url="~ë/support/DLP 产品-组/DLP/f/DLP 产品-论坛/1071912/dlpdlcr3310evm-replace-options"],短焦距离约为10 - 13厘米[/引用]

    您是指光学引擎的最小焦点距离吗? 还是一款超短型引擎,您可以在这段距离内制造出大尺寸?

    根据您的应用需求,您需要 为光学引擎定义以下参数:

    1.亮度

    2.抛掷比

    3.偏移量

     您可以参阅以下有关“ TI DLPRegisteredPico 系统设计:光学模块规格 ”的应用说明,以了解这些术语的定义:

    www.ti.com/.../dlpa078b.pdf

    一旦您准备好了规格,请使用 “DLP-OMM_SEARCH”工具来识别可用于我们第三方网络的光学引擎。

    https://www.ti.com/tool/DLP-OMM-SEARCH#description

    请直接与光学引擎制造商联系。

    请注意,接口(*连接器和信号连接)是由引擎制造商定义的,可能与 TI EVM 不兼容。 在这种情况下,您可以设计自己的主板,也可以询问他们或硬件主板。

    希望这能回答您的问题。 如果您有任何后续问题,请告知我们。

    此致,

    维耶克