This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000XUV:LVDS VCCI

Guru**** 1472335 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000XUV, DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1073526/dlp9000xuv-lvds-vcci

部件号:DLP9000XUV
“Thread: DLPC910 (线程:DLPC910)”中讨论的其它部件

你好

我们正在使用 DLP9000XUV。 控制器为 DLPC910。

- DLPC910 LVDS 输出被定义为 LVDS-2.5V

- DLP9000XUV LVDS 输入 VCCI ( LVDS 接收器的电源电压)定义为典型的3.45V。

我正在尝试了解逻辑级别如何匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe 您好,

    很乐意再次听到您的声音。  

    我们之前已经为另一个政党回答了这个问题,我正在寻求这种回应给你们。  星期二我将尝试通过 COB 返回到这一点。

    菲克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe

    我找到了我要寻找的答案,但这是为了一个略有不同的平台。  我需要就此咨询我们的系统工程师,因此将需要一天或两天的时间。  很抱歉耽误你的时间。

    菲克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe,

    上周我们在这里遇到了一些结冰的天气。  我们预定于9日星期三举行会议,在内部讨论这一问题。  感谢您在这个问题上继续保持耐心。   

    菲克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe,

    在与 FPGA 团队交谈后,我们认为接收器(VCCI)的输入电源电压与 LVDS 接收器电平之间存在一些混淆。

     DLP9000XUSV 的数据表显示:

    因此,为 DLPC910定义的输出被视为与 DMD 匹配。  脚注引用了数据表后面的图2,3和4。

    我希望这能解决这个问题。

    菲克斯