This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TE:正在寻找120Hz 的4K DMD

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLP500YX, DLPC3470, DLP2010LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1073442/dlp471te-looking-for-4k-dmd-at-120hz

部件号:DLP471TE
“线程”中讨论的其它部件:DLPC900DLP500YXDLPC3470DLP2010LC

你好。

我正在寻找以120Hz (或至少超过60Hz)运行的4K DMD。 我找不到一个。

我下载了 DLP_Products_Optal_Module_Search_Tool (Excel 电子表格),但它没有指定模块的刷新率。 我可以通过访问相应的网站找到的这些网站,它们都以60Hz 的频率运行。

如果120Hz 的4K DMD 不存在,是否可以组合 两个60Hz 的4K DMD 以获得相同的结果?

可能是通过交叉连接两个显示屏的框架,如将卡片叠成一张卡片。  我猜这样做会产生一些不必要的效果,因为这两张图像会重叠,可能会导致图像质量和清晰度下降。

我希望你们能帮助我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiahui,

    感谢您查看我们的设备并提供反馈。

    您对用于显示应用程序的设备是正确的。  

    对于工业和光控制应用,我们的设备可以以更高的模式速率运行。 例如 ,DLP500YX 0.50 2048×1200 DMD 设备与双 DLPC900控制器耦合。 我们还有其他设备,它们可以以高于120Hz 的8位模式运行,因此它将真正取决于您的应用和要求。

    如果您愿意,您可以分享更多有关要求的信息,或者,我们可以脱机进行对话。

    此致,

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matt,
    非常感谢您的友好回应。

    在这种情况下,应用程序将是 VR 头戴式耳机,因此需要显示彩色图像。 用于灯光控制的设备能否显示彩色图像? 据我所知,这取决于光源,对吗? (如果它使用彩色滚轮,RGB 激光等)。

    只要我重新表述我的需求:我需要使用德州仪器(TI)的技术为 VR 头盔构建高帧率显示屏(72Hz 或更高,理想情况下为90Hz 或更高)。 图像将投影到位于眼睛前方的表面(就像将电影投影到屏幕上),因此它也需要非常短的距离,在7厘米到25厘米(2.75英寸到10英寸)之间 (不确定您提供的模块是否具有适合此情况的透镜)。

    再次感谢。

    此致,
    威廉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    感谢您提供更多信息。

    您是对的,TI 的高速光控制芯片组可以支持彩色图像。 现在您已经提到 VR 头盔,这有助于定义尺寸要求。 如果您访问 TI.com 并导航至 DLP 产品,然后导航至高速可见芯片组,您将看到一个多模块,控制器,PMIC 等的选择表。就多模块而言,我看到的最小设备是 DLP2010LC,它位于我们的 Pico 投影产品线下。 它与 DLPC3470控制器和 PMIC 相结合(取决于所需的光输出)。

    请在线查看此芯片组或类似芯片组。 我上面提到的芯片组很可能对您的应用太大,但同样,您必须比较和对比这些功能和权衡。

    希望这些信息能有所帮助。 请告诉我们您可能还需要什么。

    谢谢,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    如果您有任何进一步的问题或反馈,请告诉我们。 现在,我将结束这条线程,但请随时联系我们。

    谢谢你,

    马特