This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:如何更改红色,绿色,蓝色 LED 的占空比?

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439, DLPDLCR3010EVM-G2, DLPDLCR230NPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1073479/dlpdlcr4710evm-g2-how-to-change-duty-cycle-of-red-green-blue-led

部件号:DLPDLCR4710EVM-G2
线程中讨论的其它部件:DLPC3439DLPA3005DLPDLCR3010EVM-G2DLPDLCR230NPEVM

您好,

在绿色约47%的默认占空比为19%,红色约为34%的默认占空比。

如何改变红色,绿色,蓝色 LED 的占空比?

它的外观和顺序是什么? 我在 dlpc3439编程器的指南文件中看到 LED 的占空比是外观或序列子集,但我不知道这些是什么,以及是否可以更改占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    欢迎参加 TI E2E 论坛,并感谢大家对 DLP 技术的关注。  

    在 DLPC3439的特定固件中,无法更改占空比设置,因为它们已设置为显示特定的色温。  

    请问您提出请求的原因是什么?为什么要修改工作周期设置?

    此致,

    马亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据我的上一篇文章中关于降低低于1400 mA 的 LED 电流的内容,我想降低 LED 的占空比以降低其平均电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    以下描述摘自帮助(?) DLP LightCrAfter Display GUI 的视频和颜色页面上的图标:

    EVM 支持三种不同的色温:

    • 冷(9200°K)
    • 中等(6400°K)
    • 暖(5500°K)
    • 用户定义

    每种颜色温度设置都称为“外观”,它包括多种设置,例如 RGB LED 的占空比以及用于全亮白色图像的 LED 电流值。

    由于光学引擎使用的 LED 混合,每个 EVM 可能具有独特的设置。 达到设置要求进行一定程度的校准,校准通常由光学引擎制造商完成。

    请注意:更改外观时,EVM LED 电流可能会发生变化,以满足指定的白点。 这意味着 LED 电流可能更低,这反过来意味着投射的流明将更低。

    CIE 色度图显示了三种外观的相对温度,并相互比较。 请注意,在显示全亮白色图像时,将测量色温。 色温都应落在横跨图中心的白色线条上。 左侧更远的温度更蓝或更冷,右侧更远的温度更红色或更热。

    用户定义 的外观可以通过更改外观的 RGB 占空比来定制。 要更改这些值,请使用“固件”页面更新闪存映像文件(*.img),并按照“更新闪存映像”向导中提供的说明进行操作。 通过在 IntelliRight 页面中更改 LED 电流可以更精确地调整白点。

    有关序列的说明,请参阅 《增强现实应用报告》第2.3和3.1节。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢奥斯汀

    但这意味着我不能改变负荷囊肿。这意味着我不能在我改变周期的那一刻改变周期?

    用户定义了多少用户可以定义多少用户定义?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    今天,我用 Lightcraft 软件创建了一个闪存文件,例如 ,将他的绿色占空比降低到至少14 (红色31和蓝色55)(14+31+55=100),并且在更新主板固件后,绿色光量下降了, 但图像变得嘈杂,其质量与其他3种外观根本不相比较。

    为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    RGB 占空比值得注意的是,白色点将随不同的 RGB 占空比而变化,前提是 LED 电流在不同外观之间保持不变,且具有各自的 RGB 占空比。 这可能会影响图像质量。

    在评估图像质量和获得最佳图像质量时,还有许多其他变量。 我们需要您的帮助来确定您在这一新的 RGB 占空比中要实现的目标:

    1. 您是否希望降低亮度,但要保持图像质量?
    2. 您是否希望提高对比度?
    3. 您是否希望获得新的色温 或保持白平衡?

    您能否上传三张图片以帮助我们进行故障排除:

    1. 参考图像
    2. 使用 Look #0 (COOL)显示的参考图像
    3. 使用 Look #4 (用户定义)显示的参考图像
    4. 参考图像,其外观与所显示的外观相似(例如使用 Photoshop)

    请帮助我们了解您的最终目标是什么,以便我们为您提供最佳支持,帮助您实现目标。

    谢谢你,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我更改了主板的固件,现在无法发送照片

    图像质量很差,这意味着整个图像中有很多像素颜色不正确,但我检查了55个绿色,15个蓝色和31个红色。 这不是问题。

    为什么绿色,红色和蓝色的总时间应该为100,为什么每隔14%到55%? 黑暗时期在哪里? (根据“应用报告优化 用于增强现实(AR)和电源敏感型应用的 DLPRegisteredPico 功耗”第7页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    每个 LED 都有其占空比%,该百分比必须增加到100%,才能使排序正常工作。 出于同样的原因,这些值在14-55%之间保留。 任何程度的偏差都会导致测序问题并导致显示错误。

    谢谢你,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    15+15+70=100,但我不能这样做,因为每个 LED 的最大直流为55!

    黑暗时期在哪里?

    根据“应用报告优化 用于增强现实(AR)和电源敏感型应用的 DLPRegisteredPico 功耗”文件第7页,DLP 可以通过在 r+g+b 时间段内增加暗时间来降低功耗!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack

    正如您正确地指出的那样,如果序列中包含黑时间,则所有 LED 占空比的总和不需要为100。

    请您按照 Chris 的要求陈述您要实现的最终目标。

    我们需要您的帮助来确定您在这一新的 RGB 占空比中要实现的目标:

    1. 您是否希望降低亮度,但要保持图像质量?
    2. 您是否希望提高对比度?
    3. 您是否希望获得新的色温 或保持白平衡?

    此致,

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我希望降低亮度,但要保持图像质量

    使用 dlpc3439的 dpa3005每根 LED 的最小电流为1400mA,因此我希望降低工作周期以降低亮度。

    Dlpc3439可以处理黑暗的时间段吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    在保持图像质量的同时降低亮度的最佳方法是降低 LED 电流或更改投影仪的显示尺寸。 更改占空比也会影响图像质量。 特别是通过降低绿色通道占空比,图像质量将无法保持。

    投影仪可以实现暗时间,但这也会大大降低图像质量。 如果您希望有暗时间,我们可以提供特殊固件,这些固件将有预先确定的暗时间,直到系统的限制。 请注意,增加暗度会降低图像质量。  

    请分享您对此项工作的预期用途(例如终端设备示例)。 我们还有其他可能 更适合您的应用程序的 EVM。

    谢谢你,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想让便携式投影仪使用最亮的电池(我想从0 mA 控制),并使用最亮的外部电源(至16A)

    从0到16A 的总电流。

    如果您可以为我发送一个固件生成器,以使红色,绿色,蓝色和深色的时间段为0到100%,并且只有总数=100%是约束

    因为当我停用 LED 时,为什么要浪费时间? 在其他情况下,此时间可用于更亮的光线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克曼:

    遗憾的是,我们无法支持您对0到100%暗期的请求。 我们可以提供一到两个预设的暗时间百分比的固件。 如果您对我们的低亮度解决方案感兴趣,我们提供 DLPDLCR230NPEVM (1080p,100 lm)和 DLPDLCR3010EVM-G2 (720p,220 lm)。 这些都是可行的 EVM,用于评估 DLP 技术是否可以满足您的系统要求。

    谢谢你,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在 dlcp3439固件 v7.7的发行说明中,我看到它是由 DLP 作曲家 V13生成的。 我可以在哪里下载此软件? 我可以使用该软件制作暗期固件吗?

    您是否可以向我发送具有以下外观的固件:

    1-红色30绿色55蓝色15黑色0

    2-红色15绿色28蓝色7深50

    三色7绿色14蓝色4黑色75

    4-RED6绿色8蓝色1黑色85

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    暗时间固件是自定义内部生成的,因此您无法使用 DLP Composer 制作此类固件。  

    不幸的是,在如此黑暗的时间里,我们不能支持这一要求。 我将研究 R,G,B,暗%量程的限值,并在下周中返回给您。

    谢谢你,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    怎么回事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    我们将在固件中为您提供以下外观:

    1. R30G55B15  0%DT
    2. R30G50B20 25%DT
    3. R33G34B34 50%DT

    这与系统的限制一致。 请接受我的朋友的请求,以便我们可以开始与您共享此固件的过程。

    谢谢

    克里斯