线程中讨论的其它部件:DLPC3439, DLPA3005, DLPDLCR3010EVM-G2, DLPDLCR230NPEVM
您好,
在绿色约47%的默认占空比为19%,红色约为34%的默认占空比。
如何改变红色,绿色,蓝色 LED 的占空比?
它的外观和顺序是什么? 我在 dlpc3439编程器的指南文件中看到 LED 的占空比是外观或序列子集,但我不知道这些是什么,以及是否可以更改占空比。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在绿色约47%的默认占空比为19%,红色约为34%的默认占空比。
如何改变红色,绿色,蓝色 LED 的占空比?
它的外观和顺序是什么? 我在 dlpc3439编程器的指南文件中看到 LED 的占空比是外观或序列子集,但我不知道这些是什么,以及是否可以更改占空比。
你好,Jack,
以下描述摘自帮助(?) DLP LightCrAfter Display GUI 的视频和颜色页面上的图标:
EVM 支持三种不同的色温:
每种颜色温度设置都称为“外观”,它包括多种设置,例如 RGB LED 的占空比以及用于全亮白色图像的 LED 电流值。
由于光学引擎使用的 LED 混合,每个 EVM 可能具有独特的设置。 达到设置要求进行一定程度的校准,校准通常由光学引擎制造商完成。
请注意:更改外观时,EVM LED 电流可能会发生变化,以满足指定的白点。 这意味着 LED 电流可能更低,这反过来意味着投射的流明将更低。
CIE 色度图显示了三种外观的相对温度,并相互比较。 请注意,在显示全亮白色图像时,将测量色温。 色温都应落在横跨图中心的白色线条上。 左侧更远的温度更蓝或更冷,右侧更远的温度更红色或更热。
用户定义 的外观可以通过更改外观的 RGB 占空比来定制。 要更改这些值,请使用“固件”页面更新闪存映像文件(*.img),并按照“更新闪存映像”向导中提供的说明进行操作。 通过在 IntelliRight 页面中更改 LED 电流可以更精确地调整白点。
有关序列的说明,请参阅 《增强现实应用报告》第2.3和3.1节。
此致,
奥斯汀
你好,Jack,
RGB 占空比值得注意的是,白色点将随不同的 RGB 占空比而变化,前提是 LED 电流在不同外观之间保持不变,且具有各自的 RGB 占空比。 这可能会影响图像质量。
在评估图像质量和获得最佳图像质量时,还有许多其他变量。 我们需要您的帮助来确定您在这一新的 RGB 占空比中要实现的目标:
您能否上传三张图片以帮助我们进行故障排除:
请帮助我们了解您的最终目标是什么,以便我们为您提供最佳支持,帮助您实现目标。
谢谢你,
克里斯
你好,Jack,
在保持图像质量的同时降低亮度的最佳方法是降低 LED 电流或更改投影仪的显示尺寸。 更改占空比也会影响图像质量。 特别是通过降低绿色通道占空比,图像质量将无法保持。
投影仪可以实现暗时间,但这也会大大降低图像质量。 如果您希望有暗时间,我们可以提供特殊固件,这些固件将有预先确定的暗时间,直到系统的限制。 请注意,增加暗度会降低图像质量。
请分享您对此项工作的预期用途(例如终端设备示例)。 我们还有其他可能 更适合您的应用程序的 EVM。
谢谢你,
克里斯
杰克曼:
遗憾的是,我们无法支持您对0到100%暗期的请求。 我们可以提供一到两个预设的暗时间百分比的固件。 如果您对我们的低亮度解决方案感兴趣,我们提供 DLPDLCR230NPEVM (1080p,100 lm)和 DLPDLCR3010EVM-G2 (720p,220 lm)。 这些都是可行的 EVM,用于评估 DLP 技术是否可以满足您的系统要求。
谢谢你,
克里斯