This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:查询

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM, TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1073626/dlpnirnanoevm-inquiry

部件号:DLPNIRNANOEVM

您好,

你好。 我有一位客户正在与 DLPNIRNANOEVM 合作。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

使用 DLP Nanoscan Nano EVM 时遇到一些问题。 GUI 报告温度传感器错误。 当我单击温度错误指示灯时,它显示“TMP006错误:I2C 错误”。

今天早些时候出现了“TMP006错误:写入寄存器错误”。

我想知道 DLP NIRscan Nano EMV 的 NIR 穿透深度。 我想用它对药片中的药物化合物进行定量分析。 它是只扫描物质表面还是可以更深入地测量物质?

我还对样品和透镜之间的距离感到好奇。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,
    欢迎回到 E2E 论坛!

    是否可以确认您与 EVM 有稳固的连接? 如果使用不同的电缆,通信错误是否已清除?

    EVM 将像光线穿透一样对样品进行深度扫描。

    有关样品和透镜之间的距离,请参阅 DLP NIRscan Nano 用户指南第14页。 本指南指定应将样本直接放置在蓝宝石窗上,以减少任何 SNR 问题。

    此致,

    奥斯汀