This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479的内部模式的最小曝光时间

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1074593/minimum-exposure-time-of-internal-pattern-mode-for-dlpc3479

“线程”中讨论的其它部件:DLPC3479

您好,

我使用 DLPC3479显示器和光控制器,我想知道最小曝光时间。

根据 DLPC347x 光控制平台的序列计时,对于内部模式流模式,8位单色模式有2个曝光时间范围。

关于序列号21,曝光时间为1677 us,这对于8位单声道显示为最小值。

但这是一个特殊序列,脚注中只有7位。

这是否意味着我在设置曝光时间范围1677-3463 us 时应该使用7位灰度(0-127)一维模式?

请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arai-san,

    您可以将模式数据保持8位一致。但当根据曝光时间设置选择序列#21时,控制器将只处理前7位,并且模式将相应显示。

    此致,

    马亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马亚克,

    感谢你的回复。

    根据以下讨论,灰度显示为((2^x)/255)*Exposion_time 的总量,其中 x 是0到7的位位置。

    e2e.ti.com/.../dlpc3479-internal-pattern-as-actual-measurement-of-8bit-gray-32

    如果忽略8位模式的 LSB,则表示0-255灰度会更改为其中的一半,即0-127。

    (例如,当忽略8位的 LSB 时,8位的灰度100和101应降级为同一灰度。)

    这是不是我的内痛吗?

    此致,

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里-桑,

    是的,你的理解是正确的。  

    此致,

    马亚克