This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:DLPDLCR4710EVM-G2的尺寸

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1078166/dlpdlcr4710evm-g2-dimension-of-dlpdlcr4710evm-g2

部件号:DLPDLCR4710EVM-G2

您好,

我能知道  DLPDLCR4710EVM-G2模块的尺寸(长 x 宽 x 高)吗? 我想在有尺寸限制的应用程序中使用它。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维达西,

    欢迎参加 DLP 论坛,感谢您对 DLP 技术的关注。

    有关 EVM 的尺寸和组件布局的详细信息,请参阅以下参考设计

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01226?keyMatch=DLP4710

    如果您只是需要外形尺寸来包装 EVM? 我会在几天内把你带回家。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek 您好,

    实际上,我只需要 EVM 的外形尺寸(长 x 宽 x 高)。

    希望能尽快听到您的声音。

    谢谢你,

    V.维达什里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维达什里,  

    我们将在下周初再次与您讨论这一问题。

    此致,

    马亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维达什里,你好!

    尺寸为:

      投影仪有一个投影管,   

         主底座- 155毫米(长) x 100毫米(宽) x 120毫米(高)

         投影料筒- 60 mm (L)和50 mm 直径。

     完整 EVM 的方形边界框

         215毫米(长) x 100毫米(宽) x 120毫米(高)。

    此致,

    维耶克