This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:旧版本的 DLPC4422与新版本有何区别?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4422, DLP650NE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1076469/dlpc4422-what-is-the-difference-between-the-old-version-of-dlpc4422-and-the-new-one

部件号:DLPC4422
“线程: DLP650NE”中讨论的其它部件

尊敬的

 旧版本的 DLPC4422的 PN# 是  DLPC4422,但新版本是   DLPC4422AZPC,

 是否有任何文件可以解释它们之间的具体区别?

顺便提一下,600HB DMD 和 DLP650NE 系列在硬件方面没有区别,软件方面是否有区别?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam Sun 您好,

    DLPC4422和 DLPC4422AZPC 之间没有设计或功能上的差异,这是由于 Fab 更改需要重新命名约定。

    此外,600HB DMD 和 DLP650NE 系列与 DMD 不同。 DLP650NE 是 S600系列,其热和流明的最大值不同。 每个 DMD 都有不同的软件。

    希望这能有所帮助!

    最佳

    阿伦·布莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DLPC4422和 DLPC4422AZPC 之间是否有描述此更改的文档?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孙之和,

    DLPC4422和 DLPC4422A 之间的唯一变化是生产设施(简称"FAB")发生变化;该设备现在在不同的工厂生产。  由于移动,我们不得不“重命名”设备。  设备的设计或功能没有变化。  

    此致,
    加里