This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230NP:智能手表设置

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP230GP, DLP160CP, DLP2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1080773/dlp230np-smartwatch-setup

部件号:DLP230NP
线程中讨论的其他部件:DLP230GPDLP160CPDLP2010

我们正在将 pico 投影仪连接到智能母板,并且需要所有有用的信息,包括最好是3DS 最大的零件的3D 文件  我们已获得专利,使用投影仪而不是传统 LED 屏幕的智能手表。 pico 投影仪平放在智能手表中,并从手机内部反向投影到手机上方的媒体上,该媒体可以折叠到更大的屏幕上。  我们非常感谢您为我们提供指导和帮助,帮助我们了解您的公司如何实现这一目标。 我们主要将原型的3D 模型组合在一起,并将在接下来的一步中进行 PCB,电路设计和固件。 电池消耗是否会成为问题? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,霍萨姆,

    欢迎参加 TI E2E 论坛,并感谢大家对 DLP 技术的关注。 我们的团队将调查此查询,并在几天内回复您。

    此致,

    马亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,霍萨姆,

    我知道这款智能手表是可穿戴的,并由电池供电。  如果我误解了我的话,请纠正我的错误。

    如果您能分享产品的高级要求,那么我们将帮助您选择正确的产品。

    请分享以下内容:

    1.预测的功率预算

    2.尺寸 和所需的外形尺寸

    亮度-它将根据需要的图像大小和环境光线条件来定义

    3.决议  

    4.它是彩色显示屏吗? 单色可接受吗?

    请注意,上述所有参数都存在权衡,例如大小和功率随分辨率和亮度而增大。 对于这种可穿戴电池操作产品,我会优先考虑尺寸和功率。   定义了尺寸和功率后,我们可以选择合适的产品(分辨率),并在这些参数范围内最大化亮度。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek 您好,
    非常感谢您的快速响应,并很荣幸能与您一起开展此项目。  以下是智能手表视频的链接: https://youtu.be/7Jc34E0Tc-g。 我会尽力回答你的问题。 延迟响应是由于消息大小因附加的媒体而失效几次。 谢谢。

    1.预测的功率预算

    我们将使用360mAh 锂离子电池

    2.尺寸 和所需的外形尺寸

    智能手表的直径为44毫米的圆圈

    亮度-它将根据需要的图像大小和环境光线条件来定义

    投影有两种图像尺寸,第一种为40毫米(当屏幕关闭时),第二种为120毫米(当屏幕直径扩大时)。  视频附于下方。

    3.决议  

    1920x1080

    4.它是彩色显示屏吗? 单色可接受吗?

    彩色显示屏

    此致,

    山姆笑着
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sam,  

    团队很快会回来。  

    此致,

    马亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sam,

    感谢您的耐心等待。

    产品概念看起来令人兴奋,光学引擎的要求也很有挑战性。  

    我不知道现有的光学引擎可以满足您的要求。 您需要在设计室或光学引擎制造商工作,为您的应用设计和开发定制光学引擎。 您可以 从以下链接下载 DLP 第三方工具:

    https://www.ti.com/tool/DLP-OMM-SEARCH

    请 直接联系设计公司,探索 设计和开发的可行性。

    我可以帮助您定义光学引擎的高级要求。 请参阅“ TI DLPRegisteredPico 系统设计:光学模块规格”的应用说明,了解所用光学引擎规格的定义。

    https://www.ti.com/lit/an/dlpa078b/dlpa078b.pdf

    高级光学引擎规格:

    1.尺寸-这是最关键的因素。  在为 电池和电子产品留出空间后,您可能需要定义光学引擎的最大 X,Y 和 Z 尺寸。 假设观看音量(40mmx40mmx 10mm)和投影仪33%的空间- 30mmx15mmx10 mm 是光学引擎的良好起点。 这对于 DLP160CP,DLP2010和 DLP230GP 等小型 DMD 可能是可以实现的。 我们的客户能够在这种外形中设计用于 AR 玻璃应用的小型光学引擎。

    2.抛射比-假设将投影区域扩展到120mm 时 ,投影区域的高度也会提高到20-25 mm。 投球比率  

            对于距离为10 mm = 0.25抛出比的40 mm 图像

            对于120毫米图像,距离为25毫米=0.20投距

     这是一项非常具有挑战性的要求,特别是在这种外形尺寸中。

    3.亮度- 1-3流明灯熄灭,您将能够支持良好的视觉体验。 对于40毫米的显示器, 您将能够通过1流明光输出获得>200尼特。 对于120毫米屏幕,如果您的玻璃有~1.25屏幕增益,3-4流明光输出将提供~150尼特的体验。

    4.电源预算- 360mAH 电池(3.7 v),使用5小时,为 整个系统提供电源预算~260 mW。 这一要求以及尺寸将限制 显示分辨率。

    4.分辨率-最大的选择是在 大小和功率预算范围内。

    希望这能有所帮助。 请告诉我情况。

    这种产品概念令人兴奋,需要创新的显示设计。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 我们将运用这一知识,研究光学引擎的制造,并运用创造必要设置的工作知识。 我们需要零件的3D 文件才能添加到3D 模型。 我在网站上看不到任何这些。 您能收到一些邮件吗? 谢谢 Vivek Bai。

    此致。