This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531Q1EVM:照亮前照灯

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1080639/dlp5531q1evm-light-up-the-headlight

部件号:DLP5531Q1EVM
“Thread:DLP5531-Q1test (线程:DLP5531-Q1,测试)”中讨论的其它部件

我有 DLP5531-Q1 EVM,我想通过 DLPC230控制程序点亮前照灯。

我有很多问题
①when 我打开电源,红色指示灯(D8)亮起,是正常还是故障状态?
②is 如果我要照亮前照灯,必须先进入“显示”模式?
③i 检查了硬件连接,所以我认为这是软件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试进入显示模式,时,检测到错误代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阴照

    我将向您发送一份逐步指南,用于解决您遇到的错误。 您是否可以向我发送一条私有 E2E 消息并包括您的电子邮件地址,以便我可以授予您访问该 EVM 的其他软件和资源的权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akeem Whitehead,我的电子邮件是 yinzhichao@bensch.cn

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便 说一下,您可以授予我访问 DLP Composer 工具的权限,也可以向我发送最新的闪存文件?我想尝试更新闪存设置以解决问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阴照

    我已授予您访问 DLP Composer 工具和需要导入到该工具中的 DLP Composer 项目文件的权限。 您应该在24小时内收到一封自动生成的电子邮件,其中包含 mySecureSoftware 的下载说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akeem,非常感谢,我收到了该软件,能否向我发送有关如何使用的文档?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akeem 您好,我已经将“2021-02-05-EVM-EVM-EVM-EVM_Release_1.5.0.xproj”导入到 DLP 作曲家中,并生成了一个“FlashImage_P55_1152_VSP_HL.BIN”FlashImage_p55_1152_VSP_HL.bin 文件,我刷新了该文件,检测到一个错误代码,您能帮我吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阴照

    加电后,切换 格式化板上的 Proj_on 网格是否会将 LED 状态更改为绿色,或者允许您进入“显示”模式?

    在 DLP Composer 中,将 Display --> Default Source --> Batch Command 设置为 TPG_Checker,将启动默认为已知的内置测试模式。 然后,您需要使用此更新的.bin 闪存映像文件重建和重新编程 EVM。 这将有助于诊断您的外部显示器配置/连接是否是您当前遇到的启动问题的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Akeem,我  已经尝试了,就像你说的那样,但 情况是一样的。

    顺便说一下,当我打开电源时,D6和 D7呈绿色,D8呈红色,风扇正常工作,但如果我尝试进入显示模式,它会报告命令错误

      期待      着很快收到你的回复 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akeem,您可以直接向我发送 .bin 闪存图像文件,该文件可以成功点亮前照灯或向我发送 DLP 作曲家的屏幕截图吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阴照

    确保您已按照 EVM 用户指南( https://www.ti.com/lit/dlpu099 )中所述的套件组装和启动说明进行操作。

    请参阅随附的.bin 文件,对 EVM 进行闪存编程。 此.bin 将导致 EVM 默认为内置棋盘测试模式。 我已经测试了此文件,因此如果此文件在您的 EVM 上不起作用,我们需要执行进一步的调试。

    e2e.ti.com/.../FlashImage_5F00_p55_5F00_1152_5F00_VSP_5F00_HL.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akeem,感谢您的回复。我尝试关闭 SW3,这意味着保持启动并刷新您的.bin 文件,它已成功压缩

    但是,我仍然无法进入显示模式。我已经仔细检查了硬件连接。能否在下面检查我的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阴照

    根据 EVM 设置的照片,您的连接似乎正确。

    我将找到另一种出厂重置 EVM 以清除 HOST_IRQ 的方法,该 IRQ 将在 PROJ_ON 开关上点亮红色 LED。 注:当 DLPC230内发生紧急关机时,主机 IRQ 信号被断言以通知主机。

    您使用的是哪种电源,它能提供的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akeem,谢谢您的回复。 这是一个自动范围直流电源。 最大电流设置为4.1A。如果我设置为更大的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akeem,

    HOST_IRQ 信号设为高的原因是操作错误

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阴照

    您的电源电流来源低于我们通常建议的水平,但应该足以启动。 您可以断开 LED 连接器与电源板的连接,以确保 LED 驱动器电流不会造成过电流。 注:LED 断开时,DLP 芯片组仍可以正常启动。

    错误代码556可能是由于 DMD 未正确安装到格式化板上造成的。 是否可以 从光引擎中卸下格式化板,以检查 DMD 是否正确就位/安装在插槽中? 如果 DMD 稍微提起,或者您可以看到插槽和 DMD 之间的任何针脚暴露,则会导致抛出错误并阻止芯片组进入“显示”模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akeem,我已经检查了 DMD 的安装情况,它已正确就位。 顺便提一下,,报告的错误代码 是565,而不是556。请仔细检查。再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,还报告了,另一个错误代码(636)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阴照

    我已使用 EVM 设置确认,当 DMD 断开连接时,PROJ_ON LED 指示灯呈红色亮起,DLP 控制程序报告错误代码636,就像您的系统显示的那样。 636错误代码说明本身甚至指出,由于“DMD 连接问题”,DMD 低速接口通信可能会失败:  

    考虑到您尚未更改低速端口的配置,我认为问题仍然与 DMD 与插座的连接有关。 当您完全卸下并重新安装 DMD 时,您是否收到不同的错误代码,或者启动条件是否发生变化?

    以下是在 LED 电缆断开的情况下以12V 运行时记录的 EVM 电流值:

    • DMD 已连接,显示模式,检查器测试模式,PROJ_ON 绿色:310mA
    • DMD 断开,待机,PROJ_ON 红色:240mA
    • DMD 已连接或断开,待机:180mA

    如果您的电源电流显示为240mA,这将进一步确认与插座的 DMD 连接问题。 请确认您的供应电流值。