This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:查询您的产品

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLPC350, DLP4500, DLPLCR4500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1080236/dlp4500nir-inquiry-about-your-product

部件号:DLP4500NIR
线程中讨论的其他部件: DLPC350DLP4500DLPLCR4500EVM

尊敬的德州仪器(TI):

我叫东京大学的科科罗·福吉瓦拉。

我正在考虑购买您的产品,DLP4500NIR 和 DLPC350。

其目的只是将后视镜移动到特定模式。

我想使用 DLP4500 GUI,此 GUI 是否仅适用于这两种产品?  

或者,是否需要建立一个电子电路才能使用它?

如果可能,请告诉我我需要的任何其他产品。

此致,

科科罗·福吉瓦拉

东京大学工业科学研究所

4-6-1 KOMABA Meguro-Ku,东京,153-8505日本

房间:CE-305

电话:5452-6138

电子邮件:kokorofu@iis.u-tokyo.ac.jp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    欢迎参加 DLP 论坛,感谢您对 DLP 技术的关注。

    您需要一个带有光学引擎的完整 EVM ,还是只需要电子器件来移动 DMD?

    您能否详细说明您打算如何使用本产品,以便我们提供更好的支持?

    谢谢你,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    很抱歉没有解释。 我要用它来进行光谱分析。

    DMD 用于选择我要测量的波长,我在实验室中使用中红外激光来获取光源。

    因此,我不需要一个完整的 EVM,而只需要电子元件来移动 DMD。

    在这种情况下,我可以使用 DLP4500 GUI 将模式加载到 DMD 吗?

    此外,我还需要 DLP4500NIR 和 DLPC350以外的其他产品吗?

    此致,

    科科罗·福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fujiwara - San,

    DLP4500 GUI 可与 DLPC350控制器配合使用。 您需要基于 DLPC350构建驱动器电子板。 请参阅 DLP4500 EVM 用户指南第9页中的方框图

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu011f/dlpu011f.pdf

    GUI 通过 主板中的 USB 端口进行通信。 您可以构建自己的自定义板,并可以使用以下 参考设计作为起点

    https://www.ti.com/tool/DLP4500-C350REF

    另一种选择是使用  DLP4500 EVM 的电子元件和电路板,并使用 EVM 的柔性电缆连接到 DLP4500NIR DMD。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek:

    感谢您的善意回答。

    如果我选择后一种选项,是否可以仅购买  DLP4500 EVM 的电子器件和电路板?

    正如我提到的,我不需要 DLP4500 EVM 的光学部件。

    此致,

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fujiwara - San,

    仅限 TI 销售完整的 EVM。 TI 不仅销售电子产品或备件。

    感谢您的理解。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek:

    谢谢, 我将从两个选项中选择一个。

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek

    如果我购买  DLPLCR4500EVM 和 DLP4500NIRAFQD,我是否需要购买或制造任何产品?

    例如,电缆,电源等

    此致,

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fujiwara - San,

    您需要为 EVM 购买电源。  DLP4500 EVM 用户指南第64页(附录 B)列出了电源要求的详细信息。

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu011f/dlpu011f.pdf

    DLP4500 EVM 使用 DLP4500FQE 设备,DLP4500NIR DMD 采用 CLG(FQD)封装。 封装类型和引脚数在这两个设备之间不同。

    它将要求您制作新的柔性电缆 ,并构建/源安装 DMD 硬件。

    有关 DMD 安装的建议做法,请参阅“DLPRegistered系列-310 DMD 和系统安装概念”的应用说明。

    https://www.ti.com/lit/an/dlpa041/dlpa041.pdf

    将 DLP4500NIR DMD 与 DLP4500 EVM 配合使用将会是一大努力。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek 您好,

    感谢您提供有用的信息。 我很感谢。

    但是  ,“DLPRegisteredSeries-310 DMD and System Mounting Concepts”第39页上的链接 似乎已断开,我无法访问。  

    您能否与我共享 CAD 文件?

    特别是,我想下载名为 DLPC078,DLPC079和 DLPC080的文件。

    此致,

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fujiwara - San,

    我对文件中的链接断开感到遗憾。 我已附加一个 zip 文件。 它拥有所有必需信息。

    请在 PC 上解压缩 zip 文件,您应该能够使用 HTML 文件浏览内容。

    此致,

    维耶克

    e2e.ti.com/.../dlpr069.zip