This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR95EVM:用于安装的 ESD 材料

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1081155/dlplcr95evm-esd-material-for-mounting

部件号:DLPLCR95EVM
“Thread:DLP9500”中讨论的其它部件

大家好,团队

 根据该手册,设备必须是无静电的,我们的客户询问 在安装过程中他们是否仍需要保持设备不充电? 如果是,最好使用什么材料?

他们是否可以 使用常规包装箱?

我希望你能提供帮助。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

    幸会。 我正在附上一份 DMD 处理 pdf 以及一份安装硬件参考指南。 这两种产品均可在 TI.com 上找到,它们描述了 DMD 的处理方式以及 DLP9500的安装设计概念。

    e2e.ti.com/.../dlpa067a-_2800_1_2900_.pdf

    e2e.ti.com/.../dlpa019a.pdf

    是的,强烈建议客户遵循操作指南,在操作过程中正确使用腕带,并使用适合工业应用的材料。

    如果还有其他问题,请告诉我们。

    此致,

    马特