This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000:DLPC900和 DLP9000空闲模式频率

Guru**** 2814355 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1080536/dlp9000-dlpc900-and-dlp9000-idle-mode-frequency

部件号:DLP9000
“线程: DLPC900”中讨论的其它部件

大家好,我是 DLP 的新手。 我想知道在空闲模式下后视镜翻转的频率是多少。 我使用的是 DLPC900控制器和 DLP9000 DMD。 我在数据表中找不到相关信息。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanfei 您好,

    幸会。

    对于空闲模式,我假设您的意思是,进入的帧数据是相同的,并且显示静态图像。 这可以在照明打开或关闭的情况下进行。 这是正确的吗?

    镜像交叉时间显示在 DLP9000数据表的第7.2节中。 镜像必须等待加载数据,然后向它们发出翻转命令。 这在 DMD 内部发生。  镜像级别有一些专有信息我们不会共享,但我们的许多文档都重点介绍了这些工业应用的芯片组操作。

    DLP9000数据表的第7.9节显示了位深度和模式速率的变化。  

    空闲模式还可能意味着发布了一个驻车序列(如 DLP9000数据表第11.3节中所述),并且后视镜是平坦的。 显然,目前没有翻动。

    请告诉我们您还有什么问题。  

    谢谢,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚内菲

    我想补充 Matt 的答复。  在 EVM 指南(DLP101 - DLPC900单控制器 EVM 和 DLP102 - DLPC900双控制器 EVM)中,有一个称为“空闲模式”的50/50模式,以50/50的速度运行镜像(50%开/ 50%关)。   

    单 控制器和双控制器指南第42页的3.6.7节对此进行了讨论。

    由于 DLP9000上的单个二进制模式的加载和显示时间为105 us,因此此功能的全开和全关周期将为210 us 左右, 对于全开关闭周期,这一周期大约为4.76 kHz。  我 看不到 DLPC900控制器数据表,DMD 数据表或 EVM 数据表中列出了某个值。

    如果你所指的是这个功能,我希望这能有所帮助。

    菲克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,菲克斯,谢谢,这就是我要找的。 此外,该数字与 DLP9000数据表第一页上的规格一致 ,该数据表显示,对于1位二进制模式,最高可达9523 Hz。 这正是您为单个二进制模式的加载和显示时间所提供的。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回答,Matt。 我所指的空闲模式是用户指南第3.6.6节中的50/50“空闲模式”。 Fizix 帮助我在下面找到 了我想要的东西。 但感谢您提供的额外信息。 对于新手来说 ,这也是同样重要的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yanfei。

    很高兴我们能提供帮助。

    此致,

    马特