This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010NIR:连接多台光谱仪

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1083877/dlp2010nir-connecting-more-than-1-spectrometers

部件号:DLP2010NIR

您好,

我想用同一台计算机控制多台 TI DLP NIR nano EVM 光谱仪。 我知道这不是 TI 提供的软件中的一个选项。 但我正在尝试使用我自己的 LabVIEW 代码控制光谱仪。 请告诉我是否可以完成? 如果是,我该如何做到这一点,因为所有光谱仪的 VID 和 PID 是相同的?

此致,

莫恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,莫恩,

    我将调查并在下周初回复您。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,莫恩,

    是的,可以完成,但需要对 TIVA MCU 代码端的代码进行一些修改。  

    一个建议是,由于 TIVA MCU 在数据表中描述的寄存器中具有 UID,如下所示。  

    您可以将 PID 字段修改为 TIVA MCU UID 的16位校验和,以区分每个 EVM。 FYR 上述 PID 将在 Drivers/usbhandler.c 文件中定义的结构数据中进行修改,如下所示。 此外,还可以根据需要将序列号修改为 UID,作为附加检查

    修改代码后。 您应该能够创建多个 USB 实例并进行相应的通信。

     

    此致,

    Akhil