请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP2010NIR 您好,
我想用同一台计算机控制多台 TI DLP NIR nano EVM 光谱仪。 我知道这不是 TI 提供的软件中的一个选项。 但我正在尝试使用我自己的 LabVIEW 代码控制光谱仪。 请告诉我是否可以完成? 如果是,我该如何做到这一点,因为所有光谱仪的 VID 和 PID 是相同的?
此致,
莫恩。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想用同一台计算机控制多台 TI DLP NIR nano EVM 光谱仪。 我知道这不是 TI 提供的软件中的一个选项。 但我正在尝试使用我自己的 LabVIEW 代码控制光谱仪。 请告诉我是否可以完成? 如果是,我该如何做到这一点,因为所有光谱仪的 VID 和 PID 是相同的?
此致,
莫恩。
大家好,莫恩,
是的,可以完成,但需要对 TIVA MCU 代码端的代码进行一些修改。
一个建议是,由于 TIVA MCU 在数据表中描述的寄存器中具有 UID,如下所示。
您可以将 PID 字段修改为 TIVA MCU UID 的16位校验和,以区分每个 EVM。 FYR 上述 PID 将在 Drivers/usbhandler.c 文件中定义的结构数据中进行修改,如下所示。 此外,还可以根据需要将序列号修改为 UID,作为附加检查
修改代码后。 您应该能够创建多个 USB 实例并进行相应的通信。
此致,
Akhil