This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530S-Q1:如何实现1:1宽高比

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC230-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1083216/dlp5530s-q1-how-to-achieve-1-1-aspect-ratio

部件号:DLP5530S-Q1
“线程:DLPC230-Q1”中讨论的其它部件

你(们)好  

我知道,DMD 5530芯片组提供了2:1的宽高比

如何使用相同的 DMD 实现576x 576输出显示或1:1比率  

我的最终应用程序需要1:1宽高比

我认为这是因为镜子的钻石配置  

是否有任何正交 DMD 芯片组可用于宽高比1;1的应用

供参考,我的应用程序具有分辨率为1152x1152的输入 HDMI

请求实物响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam 您好-

    DLP 芯片组仅支持三种输入分辨率:

    • 576x388
      • DMD 上显示的2:1宽高比
      • DLPC230-Q1控制器可在两个尺寸上扩展此分辨率,以适应整个1152x1152微镜的 DMD 阵列。
    • 1152x576
      • DMD 上显示的2:1宽高比
      • DLPC230-Q1控制器将此分辨率缩放为使用所有1152x1152微镜。
    • 1152x1152
      • DMD 上显示的2:1宽高比
      • 1152x1152输入将每个视频像素映射到单个 DMD 微镜。 请参阅 DLP553x 数据表中的图,了解此1:1像素输入如何产生2:1的显示宽高比。
      • 这种1对1像素到微镜像映射绕过了 DLPC230-Q1控制器的缩放块。

    对于以1152x1152开头的应用,我建议将其缩放至576x576,用黑色像素垫住其余576条垂直线,并向 DLPC230-Q1发送1152x576的输入

    没有具有1:1宽高比且符合汽车要求的正交 DMD 芯片组。

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗斯,

    感谢您的详细回答,这几乎回答了我的问题

    我们的客户担心他会失去分辨率,因此我们别无选择,只能选择正交且支持1080p 的 DLP

    但这样做是温度等级的问题。

    我们是否可以在 DMD PCB 上使用加热元件,并达到-40的运行条件? 这样做是否可行?

    如果您在多年的工作经验中已经面临这种要求,您能提供见解吗? 在汽车温度等级的情况下,人们如何应对高防御性1:1宽高比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam 您好-

    还有其他选项需要您自己进行一些额外处理。

    例如,您 可以从1152x1152开始使用“quincunx 过滤器”生成576x1152,它利用了金刚石像素结构,并且有效分辨率为1152x1152。 您是否具备处理器功能以进行额外处理? 如果是,我们可以通过电子邮件共享算法的详细信息。

    如果可以接受较低的分辨率,您只需将输入缩放至576x1152。  然后,您可以按照建议返回1152x1152,用黑色填充。  我们需要确认这一点,但应该可以将576x1152直接输入到 DLPC230,并让 DLPC230将其输出为带有黑色边框的子图像。

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会对这些术语感到困惑,因为我是新客户,  

    有两个术语“视频输入分辨率”提供给控制器,“显示分辨率”是 DMD 的输出

    根据您在上面的评论,“您 可以从1152x1152开始,使用“quincunx 过滤器”生成576x1152,它利用了钻石像素结构,有效分辨率为1152x1152

    问题1:您是否意味着我们可以实现输出1152x1152的“显示分辨率”,“视频输入分辨率”为1152x1152? 使用算法?

    下一篇陈述是:“如果可以接受较低分辨率,您只需将输入缩放至576x1152。  然后,您可以按照建议返回1152x1152,用黑色填充。  我们需要确认这一点,但应该可以将576x1152直接输入到 DLPC230,并让 DLPC230将其输出为带有黑色边框的子图像。”

    问题2:在这里,您想说使用两个 DMD 芯片来创建子图像并通过光学器件进行合并?

    关于计算能力

    问题3:需要多少钱? TI C66x DSP 不能执行此操作,您是否有任何 DSP 执行此任务的参考? 请告诉我钻石预处理需要多少 GPU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shyam -

    答1:是的,使用一些预处理算法,有效的“显示分辨率”可能为1152x1152。 在物理空间中,它只使用576x1152钻石微镜,但预处理在曼哈顿/方形网格空间中提供1152x1152的感觉。

    A2:不,只有一个 DMD 芯片。 在这种情况下,人们认为的解决方案只有576x1152。 根据您之前的消息,这一解决方案似乎还不够。

    解答3:在实施此算法方面,我们有 TI 的 TDA 处理器系列的经验。 我将通过电子邮件联系以分享处理要求的详细信息。

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已发送邮件,请回复。

    除了 ALGO,我还想再问一个问题,我还有一个问题是使用 TDA2x 或类似处理器制作板,该板可以接受全高清 HDMI 输入,并通过不同的 HDMI 端口输出修改后的数据,以便使用 DLPC, 请建议一种方法。