“线程:DLPC230-Q1”中讨论的其它部件
你(们)好
我知道,DMD 5530芯片组提供了2:1的宽高比
如何使用相同的 DMD 实现576x 576输出显示或1:1比率
我的最终应用程序需要1:1宽高比
我认为这是因为镜子的钻石配置
是否有任何正交 DMD 芯片组可用于宽高比1;1的应用
供参考,我的应用程序具有分辨率为1152x1152的输入 HDMI
请求实物响应
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我知道,DMD 5530芯片组提供了2:1的宽高比
如何使用相同的 DMD 实现576x 576输出显示或1:1比率
我的最终应用程序需要1:1宽高比
我认为这是因为镜子的钻石配置
是否有任何正交 DMD 芯片组可用于宽高比1;1的应用
供参考,我的应用程序具有分辨率为1152x1152的输入 HDMI
请求实物响应
Shyam 您好-
DLP 芯片组仅支持三种输入分辨率:
对于以1152x1152开头的应用,我建议将其缩放至576x576,用黑色像素垫住其余576条垂直线,并向 DLPC230-Q1发送1152x576的输入。
没有具有1:1宽高比且符合汽车要求的正交 DMD 芯片组。
此致,
罗斯
你好,罗斯,
感谢您的详细回答,这几乎回答了我的问题
我们的客户担心他会失去分辨率,因此我们别无选择,只能选择正交且支持1080p 的 DLP
但这样做是温度等级的问题。
我们是否可以在 DMD PCB 上使用加热元件,并达到-40的运行条件? 这样做是否可行?
如果您在多年的工作经验中已经面临这种要求,您能提供见解吗? 在汽车温度等级的情况下,人们如何应对高防御性1:1宽高比。
Shyam 您好-
还有其他选项需要您自己进行一些额外处理。
例如,您 可以从1152x1152开始使用“quincunx 过滤器”生成576x1152,它利用了金刚石像素结构,并且有效分辨率为1152x1152。 您是否具备处理器功能以进行额外处理? 如果是,我们可以通过电子邮件共享算法的详细信息。
如果可以接受较低的分辨率,您只需将输入缩放至576x1152。 然后,您可以按照建议返回1152x1152,用黑色填充。 我们需要确认这一点,但应该可以将576x1152直接输入到 DLPC230,并让 DLPC230将其输出为带有黑色边框的子图像。
此致,
罗斯
我不会对这些术语感到困惑,因为我是新客户,
有两个术语“视频输入分辨率”提供给控制器,“显示分辨率”是 DMD 的输出
根据您在上面的评论,“您 可以从1152x1152开始,使用“quincunx 过滤器”生成576x1152,它利用了钻石像素结构,有效分辨率为1152x1152”
问题1:您是否意味着我们可以实现输出1152x1152的“显示分辨率”,“视频输入分辨率”为1152x1152? 使用算法?
下一篇陈述是:“如果可以接受较低分辨率,您只需将输入缩放至576x1152。 然后,您可以按照建议返回1152x1152,用黑色填充。 我们需要确认这一点,但应该可以将576x1152直接输入到 DLPC230,并让 DLPC230将其输出为带有黑色边框的子图像。”
问题2:在这里,您想说使用两个 DMD 芯片来创建子图像并通过光学器件进行合并?
关于计算能力
问题3:需要多少钱? TI C66x DSP 不能执行此操作,您是否有任何 DSP 执行此任务的参考? 请告诉我钻石预处理需要多少 GPU?
您好,Shyam -
答1:是的,使用一些预处理算法,有效的“显示分辨率”可能为1152x1152。 在物理空间中,它只使用576x1152钻石微镜,但预处理在曼哈顿/方形网格空间中提供1152x1152的感觉。
A2:不,只有一个 DMD 芯片。 在这种情况下,人们认为的解决方案只有576x1152。 根据您之前的消息,这一解决方案似乎还不够。
解答3:在实施此算法方面,我们有 TI 的 TDA 处理器系列的经验。 我将通过电子邮件联系以分享处理要求的详细信息。
此致,
罗斯