This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS99001-Q1:LS_SENSE (N/P)

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS99001-Q1, TIDA-080007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1085830/tps99001-q1-ls_sense-n-p

部件号:TPS99001-Q1
“线程”中讨论的其它部件: Tida-080007

你好。
目前正在评估 DMD 前照灯的 LED 驾驶员控制信号(白色 LED)。
“LS_SENSE (N/P)”信号包括在“图8-1”中。 TPS99001-Q1规格的前照灯系统方框图。

但未使用 DLP5531Q1 EVM 的 HL_Driver。 前照灯应用中“LS_SENSE (N/P)”信号的用途和功能是什么? 这是必要的信号吗?

此外,HL_Driver 电路图中的三组 LED 驱动器使用相同的组件,但为什么 LED_Driver_0 (12V)的最大输出电压不同于其他组(4V)?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Samson,

    LS_SENSE 功能特定于 HUD 应用,这就是为什么 DLP5531Q1 HL 驱动器 EVM 不利用这些信号,但仍可在前照灯应用中选择性地监控这些信号。 根据 TIDA-080007 DLPRegistered自动前照灯参考设计,我们的默认简化建议是接地,而不是使用 LS_SENSE P/N 引脚。

    如果您确实决定使用 LS_SENSE 功能,请注意数据表注释:“TPS99001-Q1使用 SENSE 电阻器测量发送到 LED 的电流。 这些差分感应线路是零件 LS_SENSE P 和 LS_SENSE N 的输入 必须注意的是,尽管 LS_SENSE N 可以通过网络连接到接地,但必须将此信号作为单独的波形进行路由,以防止其受到接地平面变化的影响。”

    所有三个 LED_DRIVER_0/1/2通道 在 8A 输出时都可以支持相同的12V。三个 LED 驱动器可以支持多种 LED 配置,前提是总功率(LED 正向电压降,LED 最大电流,效率等)不超过降压/升压预调节器提供的96W (16V,6A 最大)。 HL_Driver 原理图中的值显示了可以支持的各种配置的示例,而不是限制。