This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR65EVM:查询

Guru**** 1093020 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65EVM, DLP7000, DLP5500, DLPC200, DLPC410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1086829/dlplcr65evm-inquiry

部件号:DLPLCR65EVM
“线程”中讨论的其它部件: 测试DLP7000DLP5500DLPC200DLPC410

您好,

你好。 我有一位客户正在使用 DLPLCR65EVM。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

我是一名格拉德学生,希望使用德州仪器(TI)数字微镜器件为一些显微镜构建一个测试台。

我们目前使用的是 DLPLCR65EVM,我希望获得另一款。

我们还一直在为您的 DLP7000和 DLP5500的响应建模。 但我看不到5500的等效 EVM,7000的等效 EVM 似乎已缺货。

我对通过单独获取完整的 DMD 和控制器(例如,DLP5500的 DLPC200)可以实现何种控制有很多疑问。

您能否告诉我使用控制器的5500和7000 DMD 的可控制性,以及我们如何控制6500作为 EVM 的一部分?

基本上,我们希望将 DMD 用作结构化照明显微镜测试仪的空间光调制器,因此我们需要能够将模式加载到 DMD 固件上。

我们正在使用65EVM 执行此操作,但不确定控制 DMD 如何与控制器配合工作。

但基本上,我们希望以与 EVM 相同的控制级别来控制这些其他的 DMD (7000和5500)。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷·文森特,您好!

    EVM 旨在帮助客户快速启动开发流程,并了解该技术。 DLP5500的 EVM 已经生产了一段时间,但可以肯定的是,DLP7000芯片组有一个 EVM,今年将对其进行补充。

    如果客户有特定的 DLP6500问题和要求,我们当然可以回答这些问题并提供反馈。 DLP6500+DLPC900A 芯片组与 DLPC410+DLP7000芯片组的区别在单个数据表中指定。

    此致,

    马特