请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPDLCR230NPEVM 您好,
是否可以在120Hz (推荐频率之一)下执行相同的操作?
那么设置是什么? 作为参考,我使用的是 Raspberry Pi 4B
非常感谢,
瓦伦蒂娜
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
是否可以在120Hz (推荐频率之一)下执行相同的操作?
那么设置是什么? 作为参考,我使用的是 Raspberry Pi 4B
非常感谢,
瓦伦蒂娜
瓦伦蒂娜,您好!
DLPDLCR230NEVN 尚未针对 QHD (960x540)@120Hz 帧速率进行验证。 DLCP3436上的控制器固件支持120Hz。 请参阅发行说明:
我不会感到惊讶,如果它能正常工作,你可以尝试一下。
有关控制修剪的信息,请参阅下一页的 Raspberry PI。
此致,
维耶克