This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531-Q1:DLP5531-Q1

Guru**** 2579425 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531-Q1, DLP5531LEQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1084155/dlp5531-q1-dlp5531-q1

部件号:DLP5531-Q1
线程中讨论的其他部件: TPS9.9万DLP5531LEQ1EVM

您好,

我们购买 了DLP5531-Q1评估套件。我们刷新了固件并在启动系统时收到此错误。 我们按照说明连接了系统。 可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄秋生您好!

    这些似乎是与BIST和TPS9.9万接口奇偶校验读/写相关的各种错误。 如果重新刷新固件,是否收到相同或不同的错误?

    以下是在断开LED电缆时以12V工作时记录的EVM电流值,供参考:

    • DMD已连接,显示模式,检查器测试模式,PROJ_ON绿色:310mA
    • DMD已断开,待机,PROJ_ON红色:240mA
    • DMD已连接或断开,待机:180mA

    您能否评论您的来源当前价值?

    格式化板上PROJ_ON开关处的PROJ_ON LED是什么颜色;红色还是绿色? 切换此开关是否与所报告的操作模式或错误代码有任何不同? 有关类似的调试步骤,请参阅以下E2E POST: https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/108.0639万/dlp5531q1evm-light-up-the-headlight/</s>5531 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akeem:

    感谢你的帮助。 我的牵引电流为0.26A。 D6,D7为绿色,D8为红色。 我还刷了图像“FlashImage_P55_1152_VSP_HL.bin”。  

    如果DMD已断开连接,如何将其重新连接到EVM总成中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    首先,让我们验证DMD是否确实断开连接或安装不正确。 您能否完全删除DMD,然后读出错误代码和电流图,以查看它们是否与您现有的结果匹配? 然后将DMD插回插槽并重新检查是否有任何更改。

    对于此调试,您不需要连接LED驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akeem:

    我们购买 了DLP5531LEQ1EVM评估套件。我似乎无法拆卸它以移除DMD。 我该怎么做?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony,您好!

    以下是访问DMD的步骤:

    1)通过拧松 每侧的两颗螺钉和顶部的四颗螺钉来卸下散热器:

    右侧(两颗螺钉):

    左侧(两颗螺钉):

    顶部(4颗螺钉):

    2)拧松背面的四颗螺栓,卸下风扇:

    3)拧松背面的两颗螺栓,卸下DMD散热器:

    4)检查DMD并断开/重新连接:

    正确安装DMD:

    DMD安装不正确:

    已断开连接,显示DMD插槽:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我移除了DMD,电流现在为0.22A,我还将其重新接通,电流为0.26A。在这两种情况下,它仍然处于紧急关闭状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们发现了原因。DLP松散且未正确组装。 当我们按下DLP芯片时,投影仪开始工作。  

    我们应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akeem:

    是否可以获得作曲家软件? 我的电子邮件是anthonywong@moovita.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    我已授予您通过MySecureSoftware访问DLP Composer软件的权限(您将通过电子邮件收到有关下载/安装的后续说明)。

    关于DMD连接的松动, 如果EVM在完全组装后仍然无法在插座和DMD电气引脚之间进行正确的电气接触,您需要联系插座制造商(Mfg = Amphenol,部件号:9735-002)以进行更换。