This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:DLPLCRC410EVM,DLPLCR95EVM,DLPA200

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR95EVM, DLPLCRC410EVM, DLPA200, DLP9500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1086556/dlp9500-dlplcrc410evm-dlplcr95evm-dlpa200

部件号:DLP9500
线程中讨论的其他部件:DLPLCR95EVMDLPLCRC410EVMDLPA200

我购买  了DLPLCR95EVM +DLPLCRC410EVM,在开机之前, 我有一些问题

用户指南  “DLPU040ADLPRegistered Discovery 4100开发平台 用户指南”  

1.如果 启用第二个DLPA200,则第14页“J11用于启用/禁用第二个DLPA200,插入跳线?”

2.“第17页 确认所有五个J2-跳线都已就位 ”“第29页  EXP电压选择” 我使用DLPLCR95EVN,  短路插接在哪里? 如果 气缸组电压为3.3V,跳线在哪里?   位置1在哪里?位置2在哪里?

3.“第30页 J4-APPSFPGA版本选择”,如何配置? 跳线在哪里?    位置0在哪里?位置1在哪里?

4.以类似的方式 “第31页 J5 J7 J10” 如何配置?     位置1在哪里?位置2在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JQ-Zhang,您好!

    1.如果  启用第二个DLPA200,则第14页“J11 [this is a typo - it should be J10]”用于启用/禁用第二个DLPA200,是否插入跳线?

    由于这是DLP9500,您需要通过将跳线放置在J10的两个插针上来启用第二个DLPA200。

    2.“第17页 确认所有五个J2-跳线都已就位 ”“第29页  EXP电压选择” 我使用DLPLCR95EVN,  短路插接在哪里? 如果 气缸组电压为3.3V,跳线在哪里?   位置1在哪里?位置2在哪里?

    如果您不打算使用EXP连接器,则这无关紧要。  如果您这样做,默认跳线的位置如下所示:

              

    如图所示,默认设置为2.5 V [2-3,5-6,8-9,11-12和14-15]。  如果您希望在EXP连接器上使用3.3 V,请将其全部移至左侧[1-2,4-5,7-8,10-11和13-4]

    3.“第30页 J4-APPSFPGA版本选择”,如何配置? 跳线在哪里?    位置0在哪里?位置1在哪里?

    我不喜欢使用的符号。  位置0-1表示未安装跳线(即仅悬挂在插针1上),位置1-2表示跳线安装在插针上,如图所示:

       默认值为00 -未安装跳线。

    4.以类似的方式 “第31页 J5 J7 J10” 如何配置?     位置1在哪里?位置2在哪里?

    此处相同的表示法: 0-1表示跳线未安装或仅悬挂在插针1上。

    J5默认值如下所示:

    默认情况下不安装J7:

    J10在问题1中得到了答复。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U5和u11很热,我需要散热器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭线程,因为有关组件冷却的讨论在另一线程中。

    此致,

    马特