This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3310EVM:更换绿色和蓝色LED

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1089062/dlpdlcr3310evm-replacing-the-green-and-blue-leds

部件号:DLPDLCR3310EVM

我们想将蓝色和绿色LED更换为另一个红色LED。

哪个部件号和品牌的红色LED板载?

是否有关于此EVM上LED更换的任何信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Davide:

    欢迎来到DLP论坛,感谢您对DLP技术的关注。

    我将询问此EVM的光学引擎中使用的LED,并回复您。

    同时,请您提供有关申请和要求的详细信息吗?

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Davide:

    光学引擎中使用的LED是  

     OSRAM KPCSLPM1,LE A Q8WP和LE B Q8WP。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您是否还有LED PCB的设计文件? 它们与此类似。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-8万#tech-docs页面 上,我只能找到主PCB的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Davide:

    我们没有3310EVM中的LED设计。 这些是由OSRAM制造的。 可以联系OSRAM进行这些设计。

    亲切,

    奥斯汀