This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030Q1EVM:DLP3030Q1EVM

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3030Q1EVM, DLP3030PGUQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1088501/dlp3030q1evm-dlp3030q1evm

部件号:DLP3030Q1EVM
主题中讨论的其他部件: DLP3030PGUQ1EVM

德拉斯,

这是台湾OFILM硬件工程师Weite。

我们购买了一个DLP3030Q1EVM (开发PGU光学引擎)

在DLPC120ACP中,R/G/B现用税(LDC指数)设置是固定的(只能选择不同的最不发达国家,税不能由自己调整)。

我想问:

1.如何修改R/G/B LED电流占空比设置(不选择不同的索引),

2.为什么R/G/B电流占空比在一个周期中不相同

3. R/G/B电流占空比(高水平)为何小于一个周期


非常感谢,祝您一切顺利

魏特

T:+88.6356万 3560.1326万#16
p:+886-9.30795792亿
e:weite.chi@ofilm.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,魏特-  

    感谢您的提问。

    1) RGB占空比通过创建DLPC120闪存固件来固定。 此固件由TI应用工程师团队(包括我本人)生成。 请告诉我您感兴趣的RGB占空比,我可以提供新的闪存版本。  

    请注意,当您更改占空比时,您将影响色点,并且加载到系统中的RGB白点校准数据将不再保证强大的色彩性能。

    2)选择DLP3030PGUQ1EVM的RGB占空比,以尝试优化目标6500K色点上的亮度。 传统上,这意味着绿色时间>红色时间>蓝色时间。

    3)总RGB LED亮起时间的总和不等于总帧时间的100 %。 有几个因素:

    • DMD占空比
      • DMD占空比可以被节流或降低为90/10或70/30。 选择此值可设置应用程序所需的亮度。 通常,该DMD可以支持亮度要求,而无需100/0 DMD占空比。
    • DMD miromror变换时间
      • 当DMD微镜复位时(即从-12度转换到+12度,或反之亦然),LED在这一转换过程中将关闭。 这会导致一些黑暗时间。

    希望这能回答您的问题。 但如果您还有其他问题,请告诉我。 我期待您提出问题1中的RGB占空比请求,以便我提供新固件。

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ross:

    感谢您的即时回复。

    问题1:稍后将请求RGB占空比。

    然后我又问了一个问题:

    为什么负荷不是连续的(高水平),而是在一个循环中高低变化。

    如下所示(G LED LDC Index0)

    非常感谢,祝您一切顺利。

    魏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Weite:

    因为我们有三个LED,所以它们不会在有顺序的同时全部打开。 因此,如果您在示波器上分别探测红色,绿色和蓝色,您将看到它们在组合时会形成更连续的信号。

    例如,您可以在下图中看到红色,绿色和蓝色的脉冲拼接和分割。 因此,如果您只看绿色,当绿色LED亮起时,您将看到一些脉冲,但红色LED亮起或蓝色LED亮起时会出现间隙。  

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex,Ross,

    感谢您的回复...

    我将单击"This resolved my ission"(此问题已解决)以关闭此问题。

    RGB占空比请求将是确认,然后打开另一个问题。

    非常感谢,祝您一切顺利,

    魏特