This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何调节4710轻型发动机上的UV LED。

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1090284/ways-to-regulate-uv-leds-on-4710-light-engines

主题中讨论的其他部件:DLP4710DLPC3439

您好,

我们 对TI 4710光引擎感兴趣,它采用405 nm UV LED (Luminus CBM-40-UVX-)。

轻型发动机由Wintech Digital (如Pro4710型号)生产

如何通过使用光引擎端口进行RS 232通信来控制此LED的开/关状态和亮度?

我是否已经可以使用通信协议? 最好从Raspberry Pi运行,但Windows计算机也可以运行。  

作为替代方案,我 正在考虑使用外部LED驱动器直接安装到UV LED模块上,以便为其供电并通过脉宽调制控制强度。  

是否有任何理由认为,由于使用外部控制电路,4710光引擎与UV模块断开连接会有任何问题?  

感谢您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Edvin,

    欢迎使用E2E以及您对DLP技术的兴趣。

    请让我们在下周之前调查您的问题,我们将为您提供回复。

    要澄清,您是在考虑购买整个EVM并更换LED,还是只是购买光学引擎并创建自己的电子板?  

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    John,

     

    我正在考虑购买光学引擎(具有特定的UV LED模块),并且仅在必要时创建外部电路以支持

    LED的电源,需要恒定电流(3.3伏),脉冲频率至少为1 kHz,占空比从0 % 到100 % (100 % 将达到8安培的电流)。

    问题是从LED模块断开时,光引擎是否正常(只有热敏电阻电缆保持不变,因此光引擎知道LED的温度)。

     最简单的方法是通过一些串行连接与发动机内部LED控制系统通信,但这需要某种我无法访问的通信协议。   

     

    此致,

    Edvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Edvin,

    我们通常使用带有Cypress芯片的I2C命令在EVM上进行通信。 它与LightCrafter或LightControl GUI配合使用。 如果制造商进行了任何更改,我们建议联系他们,以了解其设计支持的通信标准。

    电子产品是否不符合您的需求,或者是否存在特定的问题,即它们无法履行您所期望的职责?

    应该可以交换LED并在同一电路上运行UV LED。 但是,我们必须详细了解LED。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    所以LightCrafter GUI有 一个LED强度的手动调整设置(我相信是0到256之间的数字)。 然后,该命令将通过USB从PC发送到光引擎。 是否可以  从运行Linux的SBC (如Raspberry Pi)发送相同的LED命令,在串行通信协议方面需要什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Edvin,

    我们需要一些时间来了解是否可以做到这一点以及是否有任何可能的解决办法。 请让我们在下周之前提供。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Edvin,

    虽然我们不能谈论Wintech的PRO4710的具体内容,但 如果使用的DMD是DLP4710,则可能假定系统中的DLP控制器是DLPC3439。

    如果我们的客户使用DLPC3439,则可以通过I2C接口使用Raspberry Pi控制系统。 需要使用 DLPC3439软件编程器指南中的I2C命令开发API。 正如John在前面提到的那样,使用PC和USB到I2C网桥更容易实现这种通信。

    但是,PRO4710的情况似乎不是这样,因为它似乎无法轻松访问DLPC。 您可以考虑联系Wintech来探索实现应用程序目标的选项。 我们仅讨论DLP芯片组的功能。

    关于移除LED连接,这将阻止DLP系统 启动。

    此致,

    奥斯汀