This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:使用API时外部触发器出现问题

Guru**** 2793845 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/575108/dlplcr4500evm-issue-with-the-external-trigger-in-using-the-api

部件号:DLPLCR4500EVM
在“线程:DLPC350”中讨论的其他部件

嘿,
我需要使用外部触发器来同步20幅图像模式,即1bpp。  我在GUI上做得非常好,但我需要从ARM处理器驱动光散热器,所以我一直在尝试使用API。  但是,我一直遇到这样一个问题:输入触发器导致显示整个模式,而不是将模式向前推进一个图像。  我似乎在网上找不到这种代码的例子,我希望这是可以去的地方。

一般想法是  
加载20个图像模式
显示第一幅图像
接收输入后,转到下一个图像
重复AD FINem

任何事情都会有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared,

    我想您已经看过DLPC350编程器指南了吗? 您将确保您处于正确的触发模式,并且使用正确的触发器推进模式。 www.ti.com/.../dlpu010f.pdf

    您提到了API -您是否正在使用ALC SDK? 我想指出的是,SDK是一个很好的起点,但它确实是为机器视觉应用而开发的,因此它可能没有您正在寻找的示例代码。

    我建议的方法是查看GUI源代码并使用它来了解哪些命令/数据正被发送到Lightcrafter。 这将对您特别有用,因为您可以使图形在GUI中工作。 www.ti.com/dlplcr4500gui-v4

    希望能有所帮助,
    保罗