This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:用于镜面检验的DLP?

Guru**** 2810825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/575205/dlp6500fye-dlp-for-specular-surface-inspection

部件号:DLP6500FYE

我想发展 一个镜面表面检验系统。 (一种2D扫描器)

我的想法是用DLP系统投影线条图案。

然后,我必须捕获反射的图像并将两者进行比较。

TI是否有完整的解决方案?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    我们没有使用DLP6500的完整系统用于该应用程序。 我们的Lightcrafter 6500 EVM是一款仅用于电子产品的评估模块,它可以轻松实现您所需的功能,您必须提供光学器件和摄像头。 您可以在此处找到更多信息: www.ti.com/.../DLPLCR6500EVM

    您可能还想了解我们的3D扫描参考设计,这听起来与您正在尝试的操作类似。 我们的设计使用投影到曲面上的二进制阵列来计算深度。 我们开发了一个SDK,它也可以提供一个良好的代码库。
    www.ti.com/.../tida-0.0362万
    www.ti.com/.../dlp-alc-lightcrafter-sdk

    如果您想要一个包含投影光学器件的系统,您可以查看Lightcrafter 4500 EVM: www.ti.com/.../DLPLCR4500EVM

    希望能有所帮助,
    保罗