This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:I2C接口

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/581805/dlpc910-i2c-interface

部件号:DLPC910
主题中讨论的其他部件: Tida-0.057万

如何在DLPC910中正确使用I2C接口?

我是否应该只将这两个引脚Y8和AA8连接到FPGA的GPIO引脚?

它是否足够用于正确的I2C接口操作?

在"TIDA-0.057万 High Speed DLP Sub-system DLPC910 Main Board"(TIDA-0.057万高速DLP子系统DLPC910主板)中,这些引脚的目标位置更多,而不仅仅是FPGA。 是强制还是可选?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户:

    只要您的FPGA GPIO能够满足I2C标准(电压和定时)并能正确发送和接收I2C命令和响应,就应该能够正常工作。

    在EVM中,Cypress USB芯片,USER_FPGA和DLPC910都可以通过I2C进行通信。  这不是必需的,但对于调试非常有用。

    Fizix