This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:DLPLCR4500EVM和3D打印机

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM, DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/606668/dlplcr4500evm-dlplcr4500evm-and-3d-printer

部件号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0293万DLP4500

尊敬的各位先生:

最近我带来了DLPLCR4500EVM,我的订单号是149.3935万,我安全地收到了此产品,没有损坏。

现在,我需要一些有关如何在3D打印机中使用此部件的帮助,您能否向我们介绍如何连接电机,限位开关和LCD显示屏?

3D打印机需要哪个端口以及什么设置?

请您请求帮助我。

提前感谢。

 

此致,

Chirag Chodvadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chirag,

    欢迎来到DLP论坛,感谢您的提问。 此处介绍了使用Lightcrafter 4500所需的一切:
    www.ti.com/.../TIDA-0.0293万

    有设计文件,原理图,机械设计等。阅读完该文档后,如果您有任何进一步的问题,请告诉我们。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您抽出宝贵的时间。

    我检查了您的附件链接并检查了所有文件,但我无法理解电缆装配图,仍然无法解决将步进电机,限位开关和LCD显示器与DLPLCR4500EVM连接的问题。

    Paul用简单的方式向我解释,所以我们将继续我们的项目。  

    提前感谢

    此致,

    Chirag Chodvadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    什么是BeagleBone MSTP Cape? 我们将在哪里购买? 和任何其他选项,而不是使用其他选项。

    谢谢

    此致,
    Chirag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chirag,

    BeagleBone MSTP Cape是一款PCB,它具有用于3D打印翻译阶段的步进电机驱动器。 遗憾的是,它不再生产,因此您必须自己制作。 该设计可在TIDA-0.0293万页面上找到。

    或者,您可以设计自己的3D打印机电机控制器。

    关于您之前提出的有关将所有部件连接在一起的问题,您是否看过此文档?
    www.ti.com/.../tidra57.pdf

    它描述了所有连接以及它们连接到每个设备的连接器。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我如何才能做到这一点?

    如果我正在考虑替代设计,那么如何使用lightcraft 4500进行设置?

    请Paul建议一些连接电动机和限位开关的简单方法。

    此致

    Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chirag,

    我建议您与第三方合作,帮助您完成工作。 他们将拥有将我们在线提供的文件转化为成品所需的经验。 选择本地印刷电路板制造商将是您的最佳选择。

    所有电缆装配体文档均可在以下位置找到: www.ti.com/.../tidra63

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你能不能给我发送关于谁在制作骨质MSTP帽的详细信息,以便我与他们联系。


    还需要短波长发光??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是有关MSTP Cape的信息: elinux.org/Beagleboard:BeagleBone_MSTP

    不确定您所说的短波长发光的含义。 您能更详细地描述一下吗?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

     

    我要问的是曝光器LED灯的变化。 是否有必要更改3D打印机的曝光指示灯变化?

     

    我还有一个问题,我可以使用reprap折扣智能控制器2004 LCD蓝光代替Pololu 1219。  其详细信息如下链接:

    http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller

     

    提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如3D打印机参考设计中所述,需要更改LED。 我们使用了420nm LED,这是DLP4500支持的最短波长,TI仍提供保修。 有些客户使用较短的波长LED (如405nm),但在3D打印通常需要的功率级别下,这超出了DLP4500的工作条件。 您选择的波长和功率将由您决定。

    我无法评论RepRap控制器,我对此一无所知。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我试着做长骨MSTP角。 之后我将开始组装到3D打印机。感谢您的支持。如果有任何针对骨形MSTP Cape的选项,请更换。

    我还有一个关于 DLP LightCrafter 6500的问题。如果我想为3D打印机购买此激光打印机,那么需要什么设计和BOM。请告诉我们。3D打印机的激光打印机4500和6500之间有什么区别。

    提前感谢。

    此致,

    Chirag chodvadiya

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chirag,

    我们没有Lightcrafter 6500的3D打印机设计示例。 Lightcrafter 6500是一款仅用于电子产品的评估模块,您必须提供自己的光学引擎并为其设计一台3D打印机。 通常,对于3D打印,更高分辨率的DMD将为您提供更高分辨率的打印和更大的构建区域。

    我希望这会有所帮助,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何构建光学引擎? 关于此项目的任何想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chirag,

    我建议您联系我们设计网络中的一家公司。 他们将能够帮助您解决您所询问的问题,尤其是电子和光学领域。 在下页中查找拥有DLP6500光学模块的公司。

    www.ti.com/.../advanced-light-control-solutions-services.page

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    现在我们使用的是lightcraft 4500。我想知道树脂槽和轻型飞机之间的距离是什么? DLP lightcraft 4500的最大树脂罐尺寸是多少?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chirag,

    请参阅机械设计文件以回答您的问题: www.ti.com/.../tidra64

    在该ZIP文件中,您将找到整台打印机的示意图,该示意图将告诉您LCr4500与树脂的距离以及打印区域的大小。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    现在我正在更换蓝色LED更换阶段,我打开了该部件,但我不能理解如何在插座中设置420 nm LED? 你能解释一下吗?

    5592纸张的尺寸需求是什么?

    提前感谢。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chirag,

    我相信设计文件中有一些文档会向您展示如何为蓝色LED创建新的PCB并将其安装到插座中。

    遗憾的是,自设计创建以来,光学引擎似乎发生了一些变化,因此尺寸不完全正确。 我建议您进行一些测量并设计一个新的PCB,以将LED固定在插座中。

    同样,所有设计文档,用户指南等均可在以下位置获取:www.ti.com/tool/TIDA-0.0293万。

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    根据您上次的回放,我无法找到如何为蓝色LED灯制作新的PCB板。您还能为我提供更多帮助吗?谁在制造这种类型的PCB。因为在印度,我认为没有人在制造这种PCB。

    我仍然面临着BeagleBone MSTP Cape的问题。还有另一个问题是创造。

    我想详细了解上述问题。

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chirag,

    我想建议您找一些当地专家,他们将能够帮助您完成此设计的启动和运行。 很遗憾,我无法帮助您找到制造PCB的人员,我只能向您展示设计文件的位置。

    以下是讨论蓝色LED板问题的主题: e2e.ti.com/.../60.2934万

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    为什么需要更换dlplcr4500evm中的蓝色LED?

    修改的主要目的是什么?

    -Chirag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chirag,

    为了固化树脂,需要使用高能光。 从标准蓝色LED切换到较短波长LED可提供额外的能量来固化树脂。 大多数3D打印机都使用紫外线来执行此操作。

    -Paul