This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0293万:DLP Lightcrafter 4500

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/604430/tida-00293-dlp-lightcrafter-4500

部件号:Tida-0.0293万

您好,我想制作DLP 3D打印机,我正在遵循 此应用程序的指示。 我已经想更换紫外光块的LED (与BOM中的指示相同),但不确定在哪里制造电路板。  

如果我只是制造一个普通的2层FR4基板而不是一个金属芯PCB,它是否也能正常工作? 我想如果我将冷却器连接到散热器,它可以工作,或者我是否缺少任何电气注意事项?

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞

    我认为你想做的是好的。 我没有注意到电气问题。 正如您所提到的,热量是主要问题,但只要您小心地冷却设备,一切都应该正常。

    我们刚刚发现,自从您所遵循的设计发布以来,Lightcrafter 4500上的光学引擎已经发生了变化,这意味着LED板的参考设计不再是精确的尺寸。 我建议您拆解光学引擎并测量LED板将要移动的空间,以便您可以制作正确尺寸的PCB。

    请查看此主题,了解其他客户发布的一些显示更改的图片:
    e2e.ti.com/.../60.2934万

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Paul! 我已经弄清楚了,当我的光蜡分解时。 顺便说一句,我可以在芬兰语时发布新的eagle文件。