请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/605310/dlp7000-dlp7000
部件号:DLP7000DLP7000是否可以在780 nm波长下使用? 反射率是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Jiamiao:
欢迎来到TI-E2E社区的DLP部分。
微镜本身非常接近铝合金的反射率。 关于散装铝的答复可从网上的几个来源找到。
还必须考虑车窗传输,本文档中提供了相关信息: