This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪种DLP Lightcrafter EVM型号是高精度应用中最合适的选项?

Guru**** 703450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/602751/which-model-of-dlp-lightcrafter-evm-is-the-most-appropriate-option-in-high-accuracy-application

在Thread (线程)中讨论的其他部件:Tida-0.0361万DLPLIGHTCRAFTERTIDA-0.0254万DLP4500

你好。

我希望你们现在都好了。

实际上,我要实施一个需要精确(几乎小于50微米)的3D牙科扫描仪。我想从您的产品中调试一个EVM,但我找不到任何关于最低精度的文档 。

请告诉我此问题,如果您对系统配置有任何想法,并认为它对我的应用程序有用,我也很高兴。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi,您好!

    系统的精确度并不是由DMD真正决定的,而是由您选择的摄像机以及投影仪上使用的光学器件来决定。 当为您的应用选择合适的DMD时,我会先看看您需要的设备大小。

    我们的DLPLIGHTCRAFTER具有0.3 ”DMD,是您的首选。 有一个TI设计显示了如何使用此器件执行3D扫描的示例:Tida-0.0361万

    一般而言,扫描的质量和分辨率也很大程度上取决于您使用的3D算法和方法类型。 您是否有方法?

    -Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    又你好。
    感谢Paul的完整回答。
    我认为0.45 ”DMD适合我的应用,正如我在DLP Lightcrafter 4500中看到的那样,它的EVM上有投影仪。它是否有助于获得这种精确度,或者我应该寻找另一款投影仪?
    我还想使用两个摄像头,正如我所看到的,4500 EVM可以支持两个摄像头触发电缆。我想,在您上载到网站的视频中,您可以看到4500 EVM的两个摄像头使用情况(1.3 兆像素), 您说,x,y方向的精确度大约为100微米。此外,我在现场展示了您的培训视频,并且知道精确度和分辨率取决于摄像头的分辨率等参数。但我的问题是哪款摄像头适合我的应用(1.3 mega 或更高)?通过此配置,我是否可以获得低于50微米的精度?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hadi,您好!

    我很难确定您在特定设置中能够实现的精确度,因为这在很大程度上取决于您的算法和软件开发。

    如果您想使用两台摄像机并内置投影仪,Lightcrafter 4500将是一个很好的起点。 TI没有任何支持两个摄像机的示例代码,因此请记住这一点。

    为了获得最佳效果,我们通常建议使用比投影仪分辨率高2至4倍的摄像头分辨率。 LCr4500具有大约1.04M的后视镜,因此200万像素或4万像素的摄像头会更好。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    正如我在您的软件中所看到的,有两种类型的算法(灰阶,相位移)用于实施结构光源算法。它们是否足够且适合获得此精确度? 还是我应该开发它们?

    如果我不想使用内置投影仪,您是否可以为我的应用推荐其它投影仪?如果我使用另一台,EVM 4500是否与其它投影仪兼容?  

    摄像头怎么样?您能否推荐使用4500 EVM的4MP摄像头?

    我知道TI没有任何支持两台摄像机的示例代码,但我认为开发代码是可能的。不是吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    我无法说出您能够达到的精确度类型。 它太依赖于许多特定于您的系统参数。 您需要开发或修改代码,因为我们没有任何支持两台摄像机的代码。

    很难更换Lightcrafter 4500上的投影仪。 我建议使用该系统进行评估,并确保想法和代码能够正常工作,然后开发您自己的系统以获得您所需的最终规格。

    对于摄像机,请查看TIDA-0.0254万用户指南,了解我们为该参考设计推荐的摄像机。 http://www.ti.com/lit/ug/dlpu019/dlpu019.pdf 

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul
    是否可以告诉我每秒的摄像机帧数?我看到您的摄像机在DLP4500演示中使用的帧数为120fps (1.3 MPixel),我可以增加摄像机的分辨率(3.2 Mega) 为了获得高精度并保持120fps的先前消息,价格将增加到1000&(几乎是两倍)。我的系统是否需要120 FPS,或者我可以将其降低到60FPS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hadi,您好!

    欢迎您使用您想要的任何帧速率摄像机。 参考设计允许您更改摄像机和投影仪曝光/周期。 如果速度不是您的首要任务,则无需提高帧速率。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你有相机镜头的选择吗?我想选择你在演示文件中使用的相机(跳蚤USB3 3.2 像素60FPS),但你没有提到镜头。如果你有什么建议,请通知我。
    eu.ptgray.com/camera-lenses
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈迪

    您的镜头选择将取决于您的应用和所需的视野。 我们通常使用Computar 8 mm 1.4 镜头。

    -Paul